デコ・デココンバーター10Aのレビュー

平均満足度 2.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デコ・デココンバーター10A 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
3,398 / 税込 3,738
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。 USB端子付。 5種類の安全保護回路を搭載。 【用途】ポータブルナビ、車載用レーダー探知機、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤーなど
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-13
用途:
24V~12Vへ変換し12V機器使用
対象商品:
36298805

商品到着し、1回目の電源投入よりFANの音が異常に大きく不快。本体内部でFANが固定されていなく振るとカタカタ音が鳴る。12V出力は正常に出ているが使用しようとは思わない。使わないまま倉庫の肥やしです。

2人が参考にしています
2022-05-25
用途:
マイクロバスでの使用
対象商品:
36298805

当初からファンの音が異常に大きく気になる。
本体は熱を持ち怖い。
気付いたらファン通気口が溶けていた。(風通しなど設置場所にも問題があるか?)
1年過ぎて機能停止。
なかなかのB級品です。
他を検討します。

1人が参考にしています
西尾基礎 様2017-07-26
用途:
車の車内で後付機器の電源増設
対象商品:
36298805

特に可も無く不可も無くナビの電源に利用していますがこんな物かと感じています。

2020-04-21
用途:
24V車に接続
対象商品:
36298805

粗悪品です。音がうるさい。
①ファンの音が異常です。車のラジエーターファン並。
②そのうちファンのガタが来て異音がし出す。
③ファンの吸気口のメッシュ部分が全面溶け出す。怖いよ・・・
もう買わないです。

2017-09-18
用途:
車内での電気製品使用時
対象商品:
36298805

最近この手の製品は安く購入できる感じになっておりますが、ユーザーとしては、価格が安い反面、ショートや火災等の完全面はどうなのか?という思いにもなって着てきます。完全面は問題ありませんと感じる何かがほしい。

2015-03-04
用途:
トラック内での12V用品使用

軽量小型でリーズナブル。この点は評価できます。
しかし、12Vのソケット内が奥まで金属の円筒のままであり、プラグをさしたつもりでも引っかかりがないため抜けやすく、コードに触れたくらいでも接触不良に陥ります。冷却ファン音もやや大きい?

2019-02-13
用途:
音がひどい
対象商品:
36298805

だんだん音が大きくなる。異常かと思うくらい。FANの音だと思う。熱くなって回るとか冷えて回らないとかではないようで、不定期に回っているように感じる。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
不良品でご対応が必要な場合、所定の窓口まで、
ご連絡を頂きたいのですが、よろしくお願いします。

2014-07-06
用途:
トラック運転時のオーディオ等電子機器使用
対象商品:
36298805

電圧変換が安定していて良い。
機器が熱くなることがなく良い。
音も気になることはほぼない。
とても満足。

2人が参考にしています
2018-09-20
用途:
車載して12Vのナビなどの電源に。
対象商品:
36298805

最近、急に音がひどく大きくなってきた。ナビは使えているので12Vは出力しているようだが、振動があると音が消えることもあり差が目立つ。エンジンをかけると必ずファンがけたたましく鳴る。どうにかしてほしいくらい。最初はそれほど音も気になるほどではなく(車載なので)よかったが、耐久性に難ありか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2016-10-07
用途:
トラックへの使用
対象商品:
36298805

熱を持破損した!!別の商品購入した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

有限会社安谷 様2015-06-19
用途:
電圧変換

安いのはありがたいが音が気になる
モノタロウのデコデコの方がお勧め(但し時々不良品有り10%以上)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2014-07-25
用途:
トラック24V⇒12V変換
対象商品:
36298805

50個以上購入したが初期不良0% 容量カタログ値で調べC/P最良と思われる。

2人が参考にしています
2014-06-22
用途:
トラックで使用
対象商品:
36298805

アンペア数も大きくて、エンゲル冷凍冷蔵庫も問題無く使用しています。

2人が参考にしています