自転車用チェーンのレビュー

平均満足度 3.94 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自転車用チェーン KCM(加賀工業)
KCM(加賀工業)
679 / 税込 747
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-06
用途:
シングルスピードの自転車に装着→ 移動やトレーニングに
対象商品:
36573327

固定ギアやフリーギアのシングルスピード自転車に使用。
買ったときから今まで何の問題もなく使えている。
次もリピートしたい。

電子工房SAZAN 様2022-03-06
用途:
自転車の改造で使用
対象商品:
36573327

試作した電動自転車で使用しましたが、良好に駆動されました。

2021-09-09
用途:
自分の自転車用
対象商品:
36573327

8年使っているママチャリ
チェーンが延びているので思い切って交換しました。
所要時間は40分程度だったと思います。
初めて交換したので時間がかかりましたがコツがわかったので次からはもっと簡単にできそうです。

2020-02-16
用途:
自転車の交換部品として
対象商品:
36573336

錆と伸びが気になったのでこの商品と交換してみました。普通に使えてよかったです。

2020-09-23
用途:
自転車修理
対象商品:
36573311

自転車のチェーン交換用に買いました。ピッタリの94コマがあったので、チェーンカッターを買わなくて済みました。本当はさびないタイプで94コマを探していたのですが、それは見つけられませんでした。

2人が参考にしています
2017-08-17
用途:
内装3段自転車用に
対象商品:
36573327

普通に使えました。ただ ジョイントが付属していません

8人が参考にしています
2020-05-10
用途:
ママチャリ
対象商品:
36573327

小ギヤを大きい物に交換してので、コマ数こ多い物に交換

2018-02-20
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
36573327

早々に届き、商品説明、サイズが解りやすく、ぴったりでした。

2017-12-15
用途:
自転車チェーン
対象商品:
36573311

22年ぶりに交換もう1台は10年ぐらい、オートバイの交換後もそうですが、軽くなりました。出来ればスプロケットも交換したほうがいいとは思います。工具は不要で助かりました。

2017-10-08
用途:
自転車の交換用
対象商品:
36573327

ママチャリのチェーンは交換することがないと思っていたが、伸びて駆動力が伝えられにくくなっていたので思い切って交換した。とっても快適。

1人が参考にしています
有限会社 曽田 様2022-07-06
用途:
1/8、3/32間違えないで
対象商品:
36573336

幅は間違えると一貫の終わりです。2つでシングルは1/8多段は3/32と覚えといて下さい。私は間違えました。別のに利用します。

3人が参考にしています
2021-09-01
用途:
自転車修理
対象商品:
36573327

初めにお断りしますが、
これはクレームや嫌がらせではありません。
ありのままの事実を書かせてもらいます。
私が購入した品だけかもしれませんが、スムーズに動きません。
シングルスピードのシティサイクルの前ギヤと後ギヤを新品に交換し、
チェーンも新調したのですが、部分的に前ギヤとかみ合わない箇所があり、
時おりガチャッと異音が鳴って、ペダルにも違和感が伝わってきます。
チェーンカバーを外して目視で何度も確認しましたが、歯飛びではありませんでした。
明らかにギヤに掛かりにくく、ギヤから離れにくい箇所があります。
当然ですが、ギヤの歯数とチェーンのコマ数は変更していませんし、
チェーンラインもきっちり合っていて、注油もした上での不具合です。
チェーンの張りをいくら調整しても改善しません。
念のため、交換前のギヤを再度付け直して試してみましたが、
やはりうまく動きませんので、この新品チェーンが原因としか考えられません。
しばらく使用していれば摩耗して動きがスムーズになるかと思い、
現在3日間、約50km試走していますが、今のところ改善の兆しは見えません。
歯飛びではないので、安全上は問題ないとは思いますが
1か月ほど使用してみて改善しないようなら、別のメーカーの製品を買い直します。
残念ですが、もう二度と加賀工業のチェーンは買いません。

3人が参考にしています
2017-04-08
用途:
自転車
対象商品:
36573336

安いのに従来のチェーンと遜色なしに使える・・ただピンの圧入精度は若干きつい

2人が参考にしています
2021-09-13
用途:
シティサイクルのチェーン交換
対象商品:
36573327

他社製チェーンと比べて、内リンク内幅がやや狭く、ローラー外径もやや小さいため、市販車のシングル厚歯ギヤと噛み合わない場合があります。私はこの商品は使えませんでした。

1人が参考にしています
2016-10-16
用途:
自転車のチェーン交換
対象商品:
36573336

良いです。ヌルヌル動きます。とてもスムーズな動きになりました。耐サビ用のチェーンとどちらにしようか迷ったのですが、色が黒で落ち着いているので、こちらにしました。銀ピカはやはり目立ってしまうので、黒色のこれにして良かったです。それにしても、本当に気持ちいいぐらいヌルヌル動きます。錆びているのをそのまま使用せずに、もっと早く交換していればよかったです。

1人が参考にしています
2016-09-26
用途:
自転車メンテ
対象商品:
36573311

もともとついていたチェーンがKCM94リンクでチェーンカッターでカットの必要もなく、クリップで取り付けられてよかったです。

2017-11-20
用途:
シティサイクル(7段内装変速機)のチェーン交換
対象商品:
36573327

交換作業・実使用上とも何ら問題はありません。
ジョイントの付属の有無が不明で同時に購入しましたが、付いていました。

2016-09-30
用途:
ママチャリチェーン交換
対象商品:
36573327

廉価ですが品質も上々です。106Lを何コマか切って使用しましたが問題なし。商品説明に「ジョイント付属」の表示が無かったので別売りのジョイントを同時購入しましたが、チェーンの端に付いていました。これはちゃんと明記しておいた方が良いのでは?

4人が参考にしています
2018-12-15
用途:
使い物にならん!

繋ぎ目のピンが悪いのかチェーン自体が悪いのか、チェーンの動きが固すぎてスムーズに回転しない。
替えを購入するまでオイル塗布量を多めにして誤魔化して使用します。

2人が参考にしています
2016-08-05
用途:
自転車のチェーンの張替
対象商品:
36573311

品質は大丈夫、十分です、満足してます