ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)のレビュー

平均満足度 4.10 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)
729 / 税込 802
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-30
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
36674775

フロントディレーラー交換した時にワイヤー交換もしました。今までのワイヤーよりもカチッとして強度有りそうです。

1人が参考にしています
2018-01-05
用途:
20インチのフォールディングバイクに使用
対象商品:
36674775

すべりは良くダウンシフトもスムースになりました。
同社のアウターケーブルと組み合わせてカット無しで使用しようとすると、長さが足りません。
アウターケーブルをカットして長さがぎりぎりでした。あと10cm欲しいです。

2014-10-13
用途:
ワイヤー交換
対象商品:
36674775

引き軽っ。

1人が参考にしています
2013-12-28
用途:
クロスバイクとMTBの保守
対象商品:
36674775

交換して1年以上が経過した状況の報告です。
コーティングの効果により、錆も発生せず、
シフトレバーの引きも軽い状態が続いています。

1人が参考にしています
2013-02-24
用途:
自転車につけてます
対象商品:
36674775

普通に使えます。
ステンレスにPTFEコートしているので
長く使えるかと思い購入しました。
ホームセンターに売っていないのでよいと思います

2015-10-02
用途:
自転車の整備
対象商品:
36674775

11速変速機シマノRD-5800に使用してみました。
シマノ純正品と比べて変速性能に違いは見られません。
純正に比べてテフロンコーティングが薄く、そのため
線径が心持細く感じるのと、配線に際して注意しないと
すぐにバラケて都度手で撚りを戻す事となります。
ケーブルの固定は何度も行わない方が良いでしょう。
コストダウンのため取扱いに幾分制約が有りますが、
心得て使えば役に立つ製品と思います。

1人が参考にしています
よかトップサービス 様2013-10-25
用途:
未使用
対象商品:
36674775

2メートルの長さなので注文したが、写真でよく分からなかったが、確かにケーブルだけ、本当はチューブ(外装)付きがほしかった。

2012-10-06
用途:
フルアウターに最適
対象商品:
36674775

フルアウターのフレームにした所、アウターとインナーの抵抗が大きくなり、変速不良に悩まされました。アリゲーターなどの普通のアウターでも、インナーにこれを使うと普通に変速できるようになりました。
1.この手のワイヤーは、組み付け時に従来のグリスを付けてはいけません。ベタついて滑りが悪くなり逆効果になります(グリス封入済みのアウターもダメかも)
2.ディレイラーへの取り付け部で滑りやすいのでネジ締めに注意して下さい。

3人が参考にしています
2012-10-28
用途:
クロスバイクの保守
対象商品:
36674775

自転車は屋外保管で、時々雨に降られてしまってます。
この為か元々使用してたワイヤーの錆からのほつれで交換しました。
3ヶ月使用で、初期伸びもなく錆も浮かず、P.T.F.Eコートの剥がれありません。
P.T.F.E.コートによるワイヤーの引きの軽さは体感できなかったのですが、
防錆効果は優れていると感じました。

2012-03-27
用途:
自転車整備。
対象商品:
36674775

PTFEコーティングにより、すべりは良いです。しかし、他社製のワイヤーと比べると硬く、ディレーラーがノーマル状態からシフトしてワイヤーを引っ張って行くときには問題ありませんが、ワイヤーをリリースしてゆくときには、シフトケーブルのハウジングの曲げ率がきついとワイヤーが緩む方向にゆくような気がします。これによりうまくシフトしない場合があります。

5人が参考にしています