ゲージ付アルミフロアポンプのレビュー

平均満足度 4.32 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ゲージ付アルミフロアポンプ GIYO
GIYO
4,998 / 税込 5,498
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。 【用途】自転車のタイヤ空気入れ
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-01
用途:
自転車のタイヤ空気
対象商品:
36721614

ゲージでタイヤの圧力を確認できるので、使い易いです。

2022-08-06
用途:
自転車タイヤ空気圧調整
対象商品:
36721614

ロードバイク空気調整に使用、長距離走行のため
空気圧を別の器具で確認するより、ポンプに付いているので
調整が簡単に出来る。

1人が参考にしています
2022-03-21
用途:
各種タイヤの空気圧調整
対象商品:
36721614

高圧まで調整できてとても便利です、自動車、バイク、自転車、すべてに活用しています。

2人が参考にしています
2021-09-24
用途:
自転車の空気の充填に
対象商品:
36721614

エアの漏れもなく、しっかり空気の充填ができます。ゲージもついているので、空気圧のチェックもしっかりとでき、安心して使えます。

1人が参考にしています
2021-01-07
用途:
MTBのタイヤ

ゲージをついていて仏式に使えるので購入しました。他に米、英の口も付いているので便利です。

2020-05-10
用途:
ロードバイク、車の空気入れ
対象商品:
36721614

テンパタイヤのように高い空気圧でも入れれます。
ロードバイクにも空気入れれます。
空気圧計も付いているので便利です。

1人が参考にしています
2018-10-10
用途:
仏式バルブの空気入れ
対象商品:
36721614

購入後3年です。700cのクロスバイク、ロードバイク、20インチのミニベロに使用してます。月に2、3回はどれかに使ってきましたが今のところ購入時と変わりなく使用出来ています。

1人が参考にしています
2016-03-31
用途:
ミニベロに使用
対象商品:
36721614

ミニベロの20インチ451ホイール装着タイヤに使用
この空気入れの仏式と米式両対応のアダブターがかなり大きいです。
自分の場合はスポークの間隔ほんとうに幅ぎりぎりでした。
ホイールの種類や20インチでも406等で使用するのは厳しいかもしれません。
上記理由で一瞬使用出来ないのかとあせりましたが装着出来れば
空気自体は力もそう必要とせず簡単に入り、メーターも目安にはなります。
英式にも別付けアダブターで対応し、ママチャリ等にも使える幅広い対応力は別途アダブターの購入等の必要もなく評価出来る点だと思います。

2人が参考にしています
2016-04-28
用途:
ロードバイク空気入れ
対象商品:
36721614

以前同じ商品を買って使い良かったので買い増したのですが固定コックの部分が変わってました。ほとんど仏式バルブしか使わない自分は以前のほうが使い易かったです。英式を多く使う人は変わらない使い勝手だと思います。

1人が参考にしています
2015-12-11
用途:
クロスバイクの空気入れ
対象商品:
36721614

クロスバイクの仏式バルブ用に購入。Panaracer 楽々ポンプゲージ付(ロングホース)と悩みましたが、今後ロードへのステップアップも考え、耐圧(psi)の高いこちらにしました。
本体も軽く、使い勝手よく簡単に入れられます。

2016-01-10
用途:
ロードバイク
対象商品:
36721614

アタッチメントが付いており様々なタイヤに空気を入れることが可能です。ゲージも付いており非常に使い勝手が良い商品です。

2015-08-16
用途:
ロードバイク及びクロスバイクの空気圧調整。
対象商品:
36721614

実家で同じものを使っており、再購入です。しっかりした造りでロードバイクでも問題なく使用可能です。ゲージの精度はイマイチのようですが、この価格帯ではそこまで望むのは難しいと思います。この価格帯なら間違いなくお勧めです。

2015-11-03
用途:
自転車、バイク、車の空気入れに。
対象商品:
36721614

ロードの自転車の、7気圧くらいも、ちょっと硬いくらいで入ります。結構いいです。

2014-05-23
用途:
仏式自転車の空気入れ
対象商品:
36721614

仏式のバルブのクロスバイクに空気を入れるために購入しました。普通の空気入れでは、仏式は対応していないので、それなりの値段でそれなりの性能をもっているものを探していました。ゲージがついていないと空気圧がわからないので、ゲージ付きでというのが条件でした。金額と性能も妥当だと僕は思います。

1人が参考にしています
2014-04-19
用途:
フレンチバルブの空気入れ
対象商品:
36721614

本体がごくごく軽いにもかかわらず、7kPaまで簡単に注入できた。
ゲージメモリの外周は簡単にとれるが、しっかり固定されている必要はないので、問題には感じない。
この価格でこの品質なら何の不満もない。

2人が参考にしています
邑都設計 様2013-12-16
用途:
自転車の空気入れ
対象商品:
36721614

今までホームセンターの安い空気入れを使っていたが、すぐ壊れて買換えです。
あまり力もいらず、ホースが長くて使いやすい。

1人が参考にしています
2013-03-12
用途:
自転車、バイク、車の空気入れ
対象商品:
36721614

どなたかのコメントで、「ロックするまで空気が漏れる」というのがあって、失礼ながら「当たり前じゃん」と思ってましたが、使ってみて良くわかりました。ロックするまで、既に入っている空気も漏れてくる感じです。ロックした後は普通に注入できますが、ちょっと気になりますね。
あと、ロックするレバーが固い気がします。
この値段で空気圧も確認できるので、全体としては満足です。

3人が参考にしています
2016-10-25
用途:
エア注入
対象商品:
36721614

1MPa以上に耐えうるとのことで、また値段も安価なため購入した。毎日0.6MPaで30回程度使い、1ヶ月ももたずゴミとなりました。これって寿命なのでしょうか?もっと高価な空気入れを使った方がよいのでしょうか?

2013-07-09
用途:
自転車の空気入れ
対象商品:
36721614

使用頻度は少ないのですが、空気が入らなくなり、ゲージも機能していません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

2012-06-02
用途:
自転車用空気入れとして購入
対象商品:
36721614

アルミ製で、メーター付きポンプだとかなり高いと思うのですが、この価格で購入できるとは思いませんでした。個人として非常に満足しております。
気に入った点としまして
・アルミ製
・メーター付き
・英・米・仏式対応
・高圧可能(160psi)
・ロック部が使いやすい。
・作りが意外とシッカリしているので空気を入れやすい。
どれくらい使っても壊れないかはまだわかりませんが、普通に使う分にはすぐに壊れる感じはない気がします。

4人が参考にしています