超ロングめがねレンチ(ストレート)のレビュー
- 用途:
- ジムニーのエアコンベルト交換
- 対象商品:
- 37006681
JB23のエアコンコンプレッサーを止めているボルトの周りの作業スペースがなく、この工具しか入りませんでした。
長いのでちゃんとトルクもかかり緩めることができました。
- 用途:
- フォークリフトのファンベルト交換に使用
ダイナモの調整ナットを緩める為使用しました。エアークリーナ等に干渉せずに緩められて、非常に助かりました。
- 用途:
- バイクの整備用
後輪のアクスルナットとマフラーが近くてそのままでは工具が入らないので、シートに座って体重を掛けマフラーを下げて作業する為に購入しました。
間隔の狭い所で使う為、ヘッドの部分がもう少し薄い方が使い易い。
- 用途:
- 輸入車整備に使います
国産車には無いサイズです。TONEは信頼出来る工具だと思います。
- 用途:
- 固着したボルトナットをゆるめるため(サスペンション)
- 対象商品:
- 37006767
パイプもかましやすいので、かたくなったナットをゆるめるためには向いていた。
キャンバーナットが固着していて、バーナーで炙り、ラスペネを吹き、これでパイプをかましてなめそうにならず緩んだ。
オフセットレンチでは絶対なめると思ったのでこっちを使って正解。
- 用途:
- 自動車整備
力が入るし、ドレンとかナットが舐めぬくい感じがする、気に入ってます
- 用途:
- 車両の足回りパーツの脱着
錆びついたブレーキキャリバーの脱着やナックルの切り離しで、標準のメガネで緩まなかったボルトを回すことが出来ました。トルクわを掛けたときの微妙なしなり具合が気に入りました。
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 37006767
ソリオバンディットのドライブベルト交換用に購入しました。ロングなので、力が入りやすい。オフセットタイプのメガネレンチだと、力がかかりにくいし、六角の頭をなめやすい。
- 用途:
- 金型設置時
- 対象商品:
- 37006821
とても気に入って毎日のように使ってますが、眼鏡でなくて片側だけで
グリップがついてるのが欲しい。例えば30ミリと27ミリではなくて
片側30ミリ反対側グリップ。みたいなやつ欲しい
- 用途:
- 車の下回り
- 対象商品:
- 37006767
車の下回りボルトは固着するほど錆びているのがほとんど。そんな時力が必要。ストレートは力がかけやすく超ロングは緩めやすい。他にバイクのアクスルシャフトナットはマフラーなどが邪魔してストレートしか入らなかったりするから、有れば重宝する。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 37006645
10×12mmを購入、全長が長いため奥まった場所のボルトも簡単に緩めることができました。信頼できるTONE製だけあってヘッド部もコンパクトに造られており、狭い場所でも大変使い勝手が良いです。
- 用途:
- スクーターのリアホイールナットを緩める。タイヤ交換後、締め付ける。
- 対象商品:
- 37006803
45°オフセットのメガネレンチでは力が伝わりにくく緩まなかったが、これを使うと安心して緩める、締めるの作業ができる。
- 用途:
- フロントスタビライザーリンクブッシュ交換に
- 対象商品:
- 37006681
ライトエースノア(SR40G)のフロントスタビライザーリンクブッシュ交換しようとタイヤを外してみましたが、ソケットレンチではショックアブソーバーが邪魔でナットを外せそうにないので購入しました。
まだ実施していませんがかなり長いレンチなので作業が捗りそうです。