ボンドエフレックスのレビュー
- 用途:
- コンクリート製品用鋼製型枠のメンテナンス
- 対象商品:
- 37042905
ノロが入り込みやすく脱型時の欠けの原因となってしまうような型枠の隙間を埋めたり、樹脂面板の亀裂や欠けの補修に使用しています。いろいろな材料を試しているのですが、高温で蒸気養生を行うため、早ければ翌日の脱型時には取れてしまうのですが、いまのところこれが一番長持ちします。
- 用途:
- タイルの接着
- 対象商品:
- 58464445
タイル工場の友人に進められて購入しました。
接着力が強く大変重宝しました。また、リピートすると思います。
- 用途:
- SUSをコンクリートに貼り付け
- 対象商品:
- 37042905
屋外でさほど雨のかからないところに使いました。固まるのには少々時間がかかりそうで、仮止めしながら使いました。接着の耐久性についてはこれからですね
- 用途:
- 石の接着に使用
- 対象商品:
- 37042905
以前から使用していたのですが、販売している所が少なく在庫切れが多いので、これからはモノタロウさんで購入しようと思います。価格も少し安くて満足しています。1液タイプの耐震タイプのボンドではエフレックスが一番気に入っています。開栓してからもボンド本体の中は固まりにくく保存状態によりますが長期間使用できます。人から聞いた話ですが、メーカーの試験では35年接着力が持つらしいです。
- 用途:
- プラスチェック製品どうしの接着面に塗り固定した。
- 対象商品:
- 37042905
地中に埋める物を接着して、水漏れしないものを選んだ。地中に埋める物で水の侵入が心配だったのでちょうどよいと使用した。
- 用途:
- 建物へ金物等を接着する。
- 対象商品:
- 37042905
従来はネットで10本単位で購入していました。ただ余ってしまった時、
何ヶ月か置いておくと新品でも硬くなり、使用の時、ガンからの押し出し
に苦労をしておりました。だから1本単位で買えるのは、必要量のみ調達
出来本当に助かっています。値段は3割ほど高くなりましたのでその点、もう少し安ければいいのですが。
- 用途:
- バードレスマットの設置
- 対象商品:
- 37042905
以前にも使用していたので、特に不満無し。
乾くのに時間が必要なので、天候には十分注意しないといけません。
もっと速乾性があればいいのにな。
- 用途:
- ウッドデッキの鉄束を固定するのに購入
- 対象商品:
- 37042905
今回、ウッドデッキの鉄束を固定するのに購入しました。大変使用しやすく安定した保持力です。耐水性もあり、屋外での使用にオススメです。