シリコングリースメイト ペーストのレビュー

平均満足度 4.75 (44件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコングリースメイト ペースト 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
1,198 / 税込 1,318
フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。 【用途】中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。
44件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-15
用途:
様々な軽作業に

ブレーキ周りのメンテナンスだけでなくプラスチック部品の組付け等によく使用します 当初この片手で開けて指に取れるワンタッチキャップが良かったのに改悪でねじ式キャップになってとても使いにくくなっていました
それをレビューで指摘したのですが同じ思いの方が沢山クレームしたのでしょう元々の使いやすいキャップに戻ってくれて嬉しいです

2025-09-30
用途:
二輪のメンテナンス時

耐熱性があるため、エンジンに近い位置のゴム・ブッシュ系部品やOリング等の組み込み時に使っています。ねじれや引っかかりがなく挿入でき、また分解時も硬化変質していないので安心して使えています。

1人が参考にしています
2025-11-20
用途:
二輪のメンテナンス時

Oリングやシールのある部品をスムーズに挿入するために使用しています。今まで他のケミカルでは引っかかって削れたり千切れたりするような箇所も手でスルっと押し込めるので重宝しています。

2025-07-30
用途:
建設機械のメンテナンス

工具箱の中にちょうど良い大きさ
分解修理の相棒です。

2024-07-27
用途:
ロードスターNB用に購入。
対象商品:
37049406

キャリパーOH時に使用しました。
錆びないよう、たっぷりと塗りたくります。

2025-01-21
用途:
自動車
対象商品:
37049406

リーズナブルかつ問題ない品質です。昔から買ってます。

2人が参考にしています
2024-01-31
用途:
ハブリングの固着防止に
対象商品:
37049406

いつも使っている信頼できる品です。
ハブリングが固着する問題が解決しています。
容量も満足です。

2024-01-14
用途:
樹脂部品可動部の潤滑
対象商品:
37049406

デルリンブッシュやスイッチの稼働部分の潤滑に使用。樹脂やゴムに悪影響を与えない点が良好

2023-12-04
用途:
ドラムブレーキのクリーニング
対象商品:
37049406

指先で塗り込む程度なので、このぐらいのサイズで丁度良い。

2023-11-18
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
37049406

いつもクレの製品を使用しております。このシリコングリスもリピートで使用してます。

2023-06-25
用途:
固着していた封水筒の取り外し
対象商品:
37049406

こちらを綿棒で隙間に塗って、一日置いてからプライヤーで回したら固着しまくっていた封水筒が取れました。やっと掃除が出来て助かります。

2022-07-26
用途:
自動車他のメンテ
対象商品:
37049406

DIYで車のメンテをしていますが、グリース使用量の多い、ドライブシャフトのジョイント部やボールジョイント部以外は全てこのグリースを使用しています。理由は二つ。
一つめはケミカルアタックがないので樹脂やOリングなどのゴム部に安心して使えること。二つめは耐熱性が高いことです(Max250℃)。よって、エンジン近傍のスロットルボディやディスクブレーキのメンテナンスにも使用しています。
愛用するようになり15年以上たちますが、問題を感じたことはありません。

4人が参考にしています
2022-07-21
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
37049406

町の量販店で買うよりも安くて,配達もしてくれるので御得に買えました。

株式会社 東発金沢営業所 様2023-02-16
用途:
自動車メンテ
対象商品:
37049406

モノタロウブランドにこのタイプが無いのでいつもこれを購入しています。
ホームセンターにも同じ物が置いてありますが、モノタロウだと若干安価で買えます。

1人が参考にしています
2022-09-30
用途:
分解整備
対象商品:
37049406

そんなに大量に使用しないので、これくらいの量があると助かります。

2021-06-01
用途:
ガレージジャッキのメンテナンス
対象商品:
37049406

ガレージジャッキのメンテナンスに購入。チューブタイプで使いやすく塗りやすいです。

2021-03-22
用途:
倒立フロントフォークメンテ
対象商品:
37049406

かなりたっぷり使いましたが、倒立フォーク2本(一台分)の作業でも半分以上残っています。モノタロウブランドのシリコングリスを買ったので、比較してみます。

2020-10-06
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
37049406

自動車部品を新品に交換した際などに使う新品部品や新品ネジの馴染みをよくしたり、ネジのカジリ防止などに愛用しています。(リピート購入です)

2020-04-21
用途:
タイヤホイールの錆止め補完処理
対象商品:
37049406

指で直接塗らなくても、綿棒につけて金属表面に塗る大きさなので、使いやすいサイズでよかったです。モノタロウを初めて使いましたが、注文サイトも操作しやすかったです。

2020-03-24
用途:
自家用車のブレーキオーバーホールに使用
対象商品:
37049406

10万キロ超えオーリスのブレーキオーバーホールで、スライドピンのグリス交換で使用しました。サーキット走行をするような事はないので、普段の使い方に十分耐えられ耐熱性能があり、安くメンテナンスすることができました。