Mボトル広口瓶のレビュー
- 用途:
- ウレタンレジンの一時保管
ウレタンキャスト用レジンの小分け用に使っています。硬化前の主剤、硬化剤ともに、この瓶に一時保管、そこからそれぞれ分量を計り混合しています。しっかりした強度を持った本体に広口で、缶から移す時に楽ですし開閉のときに力が入りやすいのも気に入っています。材質はレジン液に侵されることもなく、また密閉性も問題ありません。
- 用途:
- キャッチタンクとして
レースレギュレーションの
キャッチタンクとして使っています。
いろいろなメーカーから広口ビンが
販売されていますが、
こちらの商品はフタがフラットで
穴開け加工がし易くて良いです。
- 用途:
- ワゴンR(MH21S)ブレーキフルード交換器具を自作
- 対象商品:
- 38848546
専用のブレーキフルード器具は結構なお値段がするので自作。
シリコンチューブ(内径10ミリ・外径13ミリ)
ホースニップル(径10.5・ねじ1/8)
ロックナット(高さ4ミリ、呼び1/8)
ラチェット式ステンレスバンド(バンド幅10ミリ・適合幅140ミリ)を用意。
蓋にステップドリルで穴を開けてホースニップルとロックナットを接続。
容器の底にラチェット式ステンレスバンドを取り付け、余ったバンドの端を折り返し
を輪っか状にし取り付けたバンドに装着(結束バンドでもよいと思う)
ボンネット裏のステー取り付け部分にバンドをひっかけてブレーキフルードタンク
までのシリコンチューブの長さを調整、シリコンチューブの先に凹状の切り欠きを
入れて完成(液止めは家にあった目玉クリップを使用)
逆さまに使用しますが、作業中はブレーキフルードが漏れることなく
ロックナット以外はモノタロウブランドで揃えられ非常に安価で
ブレーキフルード交換ができました。
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 38848512
プライベートブランドの方を購入していましたが、終売でしたのでこちらを購入しました。
プライベートブランドの方が安くて良かったので、復活希望です♪調色の際に活用するので重宝しています。
- 用途:
- 水墨画教室で硯に残った墨を入れて持ち帰る
- 対象商品:
- 38848485
水墨画ではほとんどの場合、墨を水で薄めて使うので磨った墨が硯に残ることが多い。それを流しに捨てないで持ち帰り、自宅での練習に使うよう指導している。墨を大事に使い文房四宝に敬意を払うことを指導している。冷蔵庫に保管して大事に使う。
- 用途:
- 数日分のトリートメント試供用の容器として
- 対象商品:
- 38848494
カラーやパーマなどの薬液処理をされた際
お客様のアフターケア、ホームケアの試供用として数日分使用量のトリートメントを入れてサービスとして提供する為の容器として使わせて頂いております。
内容量として十分と言うか丁度良い感じで大変重宝しております。
- 用途:
- 調合した色材の保管用
- 対象商品:
- 38848512
100ml入りで一番細い容器を探していたところHPでサイズの表記を見て商品を選択しました。数多く保管するため一番細いこの容器が役に立っています。
- 用途:
- キャンプ用の調味料入れ
- 対象商品:
- 38848503
内蓋が無く外蓋のみで密封できるので手扱いが非常に楽です。私はキャンプ用の調味料入れに利用します。
- 用途:
- 琉球紅型染の材料の顔料(液)入れに使用
- 対象商品:
- 38848494
こぼれないので、郵送や持ち運びに快適です。
小分けにちょうどいい大きさでした。
- 用途:
- 釉薬を小分けするのに使ってます。
- 対象商品:
- 38848512
大きさがちょうど良く1リットルの釉薬を分けるのに役に立っています。
口も広めなので入れやすく使い勝手が良いと思う。
- 用途:
- ペットのサプリメント入れ
- 対象商品:
- 38848512
容量的にちょうど良いいです。ただ、もう少しだけ口が広くて浅かったらもっと良いなとは思います。他の商品もほほ同じ大きさになってるので、こういう規格なんですかね。
- 用途:
- 小分け用
- 対象商品:
- 38848521
製品自体は問題なく使いやすい物なのですが
梱包が雑!
段ボール箱に直接入っていました。緩衝材やビニール袋もありませんでした。
箱の中で商品がコトコト遊んでいました。
簡単に割れたり欠けるような物では無いにしろ少々残念です。
ご指摘ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。