スイッチング電源 VS-Cシリーズのレビュー
100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。
ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。
RoHS指令対応。
【用途】コンピュータ、通信
2019-11-14
- 用途:
- スピーカボックス用の外部ACアダプターを、スピーカーボックス内に電源を内蔵化
- 対象商品:
- 36847422
電源出力電力がそこそこなので、手ごろなサイズ。
スピーカーボックス内にぴったり入りました。スピーカーボックスはPCの補助用なので、あまり大きくないレフレックス型なので、内部スペースの余裕を心配してましたがOKでした。
機械的振動、電気的ノイズもありません。引出配線もOK。
1人が参考にしています
2019-12-25
- 用途:
- 以前から使用していた電源の交換のため。(VS-Bからの交換)
- 対象商品:
- 36847422
安価で使いやすく、耐久性もある。メーカーは使用を推奨していないため、廃版機種なのか、または新型が出るのかを気になる。
株式会社岩手富士 様2019-06-10
- 用途:
- タブレットの充電
- 対象商品:
- 36847474
今まで使用していた専用の充電器がこわれた為、試しに購入してみました。
別途、コネクターの購入及び配線等が必要ですが、容量的に余裕もあり(3A)2台同時の充電も可能です。
ケースは塩ビ板にて自作しました。満足しております。
1人が参考にしています
株式会社フォーク 様2018-06-28
- 用途:
- 試作品モジュール用 組込電源
- 対象商品:
- 36847431
サイズ、価格、使い易さ、共に満足しています。 今のところサイズで困った事は無いのですが現行品より(基板)サイズの小さい物があればとも思います。
2016-11-10
- 用途:
- 測定治具用の電源に使用
- 対象商品:
- 36847422
製品については満足しています。
商品の説明とともに、付属品(ケーブルASSYなど)の情報が欲しいです。
この製品はケーブルを繋ぐのにコネクタが必要なので、使用する上での必須アイテムとして、使用するコネクタや、ケーブル(コネクタ)ASSYの情報が不可欠と思います。
1人が参考にしています
2018-06-11
- 用途:
- 大型遊戯機械部品
- 対象商品:
- 36847474
主にアトラクション系の遊具機器を扱っているため、専用基盤が故障した場合は修理が大変です。
こちらの商品が、定格・仕様ともに合致しましたので不具合を改善でき非常に助かりました。
2015-02-24
- 用途:
- swランプ用電源
- 対象商品:
- 36847465
価格も安く、安定してます。マイコン用で12Vはいつも使っていましたので、今回購入しました。
シリーズとして安心感があります。
有限会社南條ボーリングサービス 様2013-10-12
- 用途:
- 制御器作成
- 対象商品:
- 36847422
今までは、他社の製品を購入しておりました。まだどの位安定し使用可能かはこれからです?メーカー品ですので問題無いと思います、価格も安くこれからも使いたいと思います。