LED用電源ボックスのレビュー
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!明るさ安定回路内蔵!スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!両面テープ付属
大嶋クリップ 様2018-05-18
- 用途:
- 点灯テスト用
- 対象商品:
- 37560372
自動車/バイクの後付けLED製品の入荷時動作チェックに。使用に問題ありませんが、ワンタッチロックターミナルに外部配線を接続しにくい。
2018-06-04
- 用途:
- 車用LED部品のチェック用電源に使用
- 対象商品:
- 37560372
単3電池2本でLEDのチェック用としては十分な電圧が得られます。
リード線の差し込み口が使い難い。すぐ抜けます。
1人が参考にしています
2018-01-04
- 用途:
- LEDの点灯試験(色合確認など)
- 対象商品:
- 37560372
・電池2本で12V用LEDが扱えるので重宝します。
・遠隔でスイッチが入り切りできる所が便利です。
・小型に出来ているので、車載時の収納位置決めが容易です。
2015-12-07
- 用途:
- プレゼン、外部電源がない場所、飾り付け
- 対象商品:
- 37560372
べんりですね。単三電池二本で12ボルトLEDが使えて飾り付けなど使用頻度が広がりました。
1人が参考にしています
2017-07-04
- 用途:
- カプラー端子の接触が悪かったです
- 対象商品:
- 37560372
付属コードのカプラー端子が接触不良で、テスター計測しましたが電圧が来ていませんでした。
ただし、配線を直挿しできるようになっていまして、そちらでは電圧が掛かりますので事なきを得ています。
2015-11-04
- 用途:
- 製品検査に使用する照明の電源
- 対象商品:
- 37560372
製品の中を覗いて確認する為の照明用電源として購入しました。
T10のLEDウェッジ球を光らせていますが、スイッチの耐久性に難があります。
1日に500回程度ON・OFFを繰り返しますが、早い物で数日でウェッジ球の点灯不良が発生。
ウェッジ球には問題がなく、どうやらスイッチで接触不良を起こしているようです。(外部スイッチを取り付けると正常に点灯しました。)
カー用品ですので、当方のような使用回数は想定していないと思いますが、12Vが簡単に取り出せるスイッチ付の電池BOXは有りそうで無いので、このような結果になりとても残念です。
1人が参考にしています
株式会社松訪精機 様2015-05-29
- 用途:
- ジャイロキャノピーのトランクライト電源用
- 対象商品:
- 37560372
ジャイロキャノピーにトランクライトを付けるために、電源を引くのが面倒でこの製品を使用しました。
ライトをLEDにしおかげで十分長時間電池が持ちますので、大変使い勝手が良い製品です。