絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズのレビュー

平均満足度 4.47 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ
TDKラムダ
849 / 税込 934
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。 【用途】コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-12
用途:
基板上の電源絶縁

割とサイズは大きいのですが、ノイズが小さくて使いやすいDC-DCコンバータです。絶縁を必要とする箇所の電流測定回路に使っています。

2023-08-25
用途:
基板の修理
対象商品:
37563994

メーカー品なの製品についての不満はないが、入出力のわかる配線図がわかれば助かる、
また、配送時の梱包がこの様な小さな物の場合なくさない発送をお願いしたい!

株式会社システム設計 様2023-04-14
用途:
基板製作
対象商品:
37564037

短納期で入手が出来るため、製作工程が短く、非常に助かっています。

1人が参考にしています
2023-08-15
用途:
オーディオ回路試作
対象商品:
37564615

在庫があり助かりました。迅速な配送も助かりました。

2022-12-20
用途:
弊社製品に使用
対象商品:
37564116

機器組み込み電源として特に問題なく使用しています。

KGTECH 様2021-08-20
用途:
基板の組立
対象商品:
37564615

電圧精度が高く、安価で購入できて満足しています。±12V用ですが、24Vで使用しています。

2021-02-07
用途:
オーディオアンプ電源製作
対象商品:
37564694

今は重いトランスの時代ではなく、本製品及び同シリーズを大変重宝して使っています。
僅かなフィルター部品を付加するだけでノイズ性能にうるさいアナログ回路の電源として完全にトランスと置き換えることができています。メーカーには更に変換効率の高い製品の開発を期待しています。

2019-10-07
用途:
±電圧入出力に使用
対象商品:
37564405

2台利用し±電圧入力±12V出力の構成で問題なく動作しました。
単電源化せずにそのまま±入力が出来る絶縁型コンバータがなかなか見つからず困っていましたが簡単に製作する事が出来て満足しています。

2人が参考にしています
2019-06-09
用途:
試作の±15V電源回路
対象商品:
37564055

試作用回路のオペアンプの±15V駆動用に使用しています。他のDCDCコンバーターも併用していますが、TDKラムダのものが一番安心出来ます。

1人が参考にしています
2019-04-29
用途:
オーディオ機器の製作に
対象商品:
37564134

DACのI/V回路の電源用途で入手しました。
スイッチング電源の両電源は各社出ていますが、I/V回路はそこまで容量が必要無いので、なるべく小型なのが良いと思って試してみました。
標準では±12Vで、出力側のマイナスとTRMをショートすることで±15Vに変更出来ます。
あと、リモートON/OFF端子ですが、使用しない時はRC端子と入力側のマイナスをショートさせないと出力されません。
TDKラムダの取説がもっと簡潔に説明書を作ってくれていたらより良いと思いますが、リーズナブルで良い商品だと思いました。

2人が参考にしています
2019-02-17
用途:
共和国製LEDに使用しました。
対象商品:
37564073

軽四アイドルストップの、電圧は11.5~15V普通に、直につなぐとパンクしてしまいます。安定した12 Vが、出るのでLED交換の手間を考えるとコスパ良しです。

2018-10-14
用途:
組み込み用用電源
対象商品:
37564125

意外と使えるコンバータでした。2年ほど経ちますが故障が少なく、コスト削減にいいですね。

アース電子 様2017-06-10
用途:
電源供給機器
対象商品:
37563994

小型軽量のタイプで小型基板の省スペースに収まり非常に良いが、洗浄には向いていない

有限会社 芭蕉庵 様2018-07-03
用途:
電圧の変換
対象商品:
37564597

1、入力側にはLCのフィルターを入れた方がノイズが下がる。
2、TRIM端子での出力の微調整は便利。

2018-05-17
用途:
設備の改造用
対象商品:
37564676

養生テープなどと一緒に購入したのですが、一括梱包されていたうえ、本製品の梱包がビニル袋だけのため、脚ピンが曲がった状態でした。
おそらく運送時に養生テープが脚ピンに接触したのだと思います。
次回からは本製品の脚ピンを保護した梱包を期待します。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2014-01-29
用途:
携帯機器開発用
対象商品:
37563985

各社の絶縁型DC-DC コンバータを比較しています。携帯用機器の為に効率を他社と比較していますが現時点は若干劣る感じですが未だ評価中です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2015-06-19
用途:
別に電源を用意支配戦するより簡便だったから。
対象商品:
37564362

最初に購入する人には配線説明書が同胞されていれば便利かなと思った。

1人が参考にしています