携帯用ゲージ付T型ハンドルツーウェイポンプのレビュー
- 用途:
- ツーリングに携行
- 対象商品:
- 37590436
万が一のパンクに備えて携行できるサイズです。空気圧のメーターは小さすぎて読めない!という感じで、別のエアゲージで測る必要があります。空気を入れた感じは、足踏み式とは違ってかなり労力を要りますが、林道やキャンプツーリングに行く際はコンパクトなんでとても重宝しますね。
- 用途:
- クロスバイクでのツーリング時に使ってます。
- 対象商品:
- 37590436
カタログでは判らなかったのですが、ホースがあった方が使いやすいと思いました。
- 用途:
- 自転車に携帯用
- 対象商品:
- 37590436
中学生の息子の自転車に装備しました。以前パンクして遠くから押して帰ったと聞き、携帯できる自転車空気入れを探していていました。設置はしましたがまだ使用はしていませんが軽くて自転車のフレームに固定できるので値段的にも良しと思います。
- 用途:
- 自転車、車いす(英式)の空気補充
- 対象商品:
- 37590436
他のレビューにもありますが、
製品パッケージ裏面の説明書がわかりづらいですね。
せめて、米式・仏式で向きを逆にしなければいけない
ノズル奥にある「緑色の部品」について、
(米式バルブで突起になる部分?)
部品名を記載するとか、少なくとも「緑色」と
他の部品と区別可能になる記載をすればいいのに。
普段は米式で使いますが、英式でも使う予定があるため
一通り使用してから、再びレビューしたいと思います。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- フレンチバルブタイプの応急用に
- 対象商品:
- 37590436
連休に長距離サイクリングを計画し、もしパンクなど異常が起きたらと考えたとき自分でチューブ交換できる様に最低限の装備品を準備するために携帯用ポンプを電子カタログで観ていたら評価が良く購入しさっそく使用しようとしても略図の見方が判りづらく、不良品じゃないかとネットでGIYOの商品説明を観ても具体的な使用方法が記載されてなく商品レビューでも同様に困っている方がおり、何とか「意外と知らなかった・・・!?自転車用携帯ポンプの使い方 」でポンプ先端の組換えができ、さっそく使用したところエアーを入れることが出来ましたが、8k迄入れれる(用途 ロード車・MTB用 適合 英・米・仏式バルブ 最大圧力(kPa) 約800)と記載されているが3k位入れるのも一苦労。初めて購入する客に不親切です。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- バイクのパンク修理用
- 対象商品:
- 37590436
軽量コンパクトで持ち運びにべんりです。欠点として圧力メーターが老眼のわたしには、見えにくいです。
- 用途:
- 自転車及びバイク携帯用ポンプとして
- 対象商品:
- 37590436
エアは押し引きで問題無く入れることが出来ました。
ゲージ目盛りはバルブから外すとゼロに戻ってしまいます。
覗き込む形でしか確認できず、かつアバウトな表示なので使い勝手が悪く思いました。
また、「●適合:英・米・仏式バルブ」と書かれていましたが「英バルブ」用のコネクタしか同梱されておらず、私の自転車(仏式)にはそのまま使用する事が出来ませんでした。(取り扱い説明書が無いため梱包ミスなのか元々そういう物なのか不明)
ご意見ありがとうございます。
こちらの商品は、英式バルブに使用して頂く際は付属のアダプターを使用して頂き、米式、仏式バルブに使用される際はアダプターなしでそのままご使用いただく商品となっておりますので、一度お試しいただけましたら幸いでございます。