UTCバイク用4サイクルオイルSJのレビュー
2021-03-01
- 用途:
- 原付スクーター用
- 対象商品:
- 37606414
原付スクーターに使っています。
近所のホームエンターより安く助かっています。
メーカー純製品もありますが、今のところこのオイルで不満はありません。
次回もリピ買いすると思います。
2020-12-04
- 用途:
- gb250オイル交換で
- 対象商品:
- 37606414
以前は化学合成のオイルを使用していましたが、こちらを2000キロサイクルで使用しています。何ら問題なく使用できますのでこれからも使用したいと思います。
2人が参考にしています
2021-05-03
- 用途:
- バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 37606414
初めて使用したが今迄使っていたオイルと比べると添加剤が少な目なのかエンジンのスムーズ感が、余り感じられない。ギアの入りは良くなった。まだ、耐久性は不明。
1人が参考にしています
2020-08-21
- 用途:
- 35年モノの400と1000のバイクに使用
- 対象商品:
- 37606414
35年モノの400と1000のバイク(共にGPZ)に使用。
古いバイクなので当時のオイルと比べたら充分すぎる性能だと思うので使い続けています。とにかく安いので助かります。
5人が参考にしています
2020-10-05
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 37606414
この値段でこの品質なら十分です。何度もリピートしていますが、いい感じです。3000kmで交換しているので経済的です。
1人が参考にしています
2020-07-27
- 用途:
- CG125Fiのエンジンオイルとして使用中です。
- 対象商品:
- 37606414
500km時と2500㎞時の2回オイル交換に使用しました。Youtube動画情報より、HONDA G2と同等乃至はそれ以上の品質との情報を得て現在使用中です。今のところ何ら支障ありません。また、燃費はスピードメーターのオドメーター距離ベースですが、リッター59km以上の良好な燃費を維持しています。今後も使わせて頂く予定です。
3人が参考にしています
2020-10-19
- 用途:
- YBR125オイル交換
- 対象商品:
- 37606414
空冷単気等のエンジンなら十分な性能だと思います。スクーターにも良いんじゃないでしょうか。このお値段ならまめに交換できるので、マシンにも良いと思います。
2020-11-26
- 用途:
- 定期的に交換
子供の原付バイクのオイル交換で今までは某H社のオイルを使用していました。今回初めてこちらに変えましたが、何ら変わらないですね。定期的に交換のサイクルを早めるとしてもコスト的に大変お得なので次回からもリピートしようと思います。
1人が参考にしています