インバーター発電機のレビュー

平均満足度 3.83 (101件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インバーター発電機 大阪魂
インバータータイプは、波形歪の少ない安定した良質な電気を出力します。周波数や電圧変動に神経質な機器にもご利用頂けます。
101件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-12-16
用途:
電源のない現場での電動工具作業
対象商品:
37622426

皆さんのレビューを参考に購入しました。長時間連続運転する作業はないのですが、1年に数回使用するため、メーカー製の高い発電機を買うのはもったいないと躊躇していましたが、特売であまりに安かったためついに購入してしましました。リースで借りたりしていましたが、重くて移動が困難なため、軽トラ荷台から降ろさずに使用していました。すぐ故障して修理不能だったというレポートをみて不安になりましたが、Monotaroさんに問い合わせて、保証期間1年間、故障時は故障個所によっては直らない場合もあるということを納得し上で、特売¥36,603(税込)で購入しました。
商品到着後、オイルとガソリンを入れて早速始動してみましたが、問題なく使用できました。
この価格で、インバーターで、満タン時重量も23kgほどで片手でも持ち運びができ、音も思っていたより(2.3Kwのメーカー品と比較)静か。ECOモードをONにしておけば、無負荷時さらに静かで、一般に家庭用コンセントで使用できる電動工具類はすべて使用でき、コストパフォーマンスはとても高いです。
無負荷時、発電機のコンセントにテスターを突っ込んでみたところ102Vの出力で安定していました。(家庭用コンセントも102Vを示していました)
この価格で、改善点をいうのもなんですが、操作パネルの透明の蓋は、使用時になくならないよう、収納(引っかけておくとか)できる場所がほしい。一度外すと、サイズがぴったりなので、ふたを閉めるときにコツが必要。
エンジン始動時が、小型の割には少し重く感じられるので、少し価格が高くなってもエンジン刈払機に搭載されているような楽々スタート機能があれば、女性でも扱いやすく、購入層が広がると思います。
ガソリンタンクキャップの空気穴のOPEN-COLSEの表示が見にくい。もう少しわかりやすく大きく表示するか文字色を変えておくと、閉め忘れに注意ができると思う。
燃料コックの実際の位置と、ラベルの位置表記の角度が違う。
オイルを入れる時、今どれくらいの量かがわかりにくいので、改善してほしい。少しの改善で、もっと売れる商品になると思います。
故障さえしなければ、コストパフォーマンスに優れた一台。おすすめです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

2014-02-14
用途:
非常用電源
対象商品:
37622426

1-2KVA程度の出力で持ち運べる重量、価格の条件で選びました。確認のため開梱30分程度試運転した感想です。オイルの量を覗きながら入れたがつい入れ過ぎました(頻繁に入れるものでないのでやむ得ない)。マニアル通りの操作でエンジンも直ぐ始動、1KWのヒータ負荷では問題なく600wヒータ追加でアラームランプ点灯と仕様通り機能している。エンジンも負荷にしたがって運転できている様子。負荷が増えるときに電圧は一瞬下がるが定格に戻る。エンジン音がもう少し小さくならないものかと思う。心配なのは負荷かかった状態で連続運転に耐えられるのか、壊れたときの部品交換などメンテナンスです。壊れなければ非常用電源としてまずまずと思います

3人が参考にしています
2014-01-27
用途:
停電時の電源確保
対象商品:
37622417

初期のエンジン始動がひじ用に困難でした
説明書のマニアルどうりに始動を試みましたがエンジンが始動してくれません
50回位スターターを引っ張りましたが始動しません
点火プラグを点検しましたが火花は飛んでいました
点火プラグが湿っていないので燃料が上がってこないようでした
チョークを閉めたり開いたり繰り返しこの寒さの中汗だくになり奮闘しました
ついに始動はしましたが非常に初期の始動が悪かったです
今後子の様な事が起こらないか不安です

6人が参考にしています
2013-12-23
用途:
現場作業(小規模)他
対象商品:
37622426

1500使用。蛍光灯をつけたり、丸鋸などを回したり等の軽い仕事。みていない間に充電工具の充電などもしていたようだが問題の報告はなかった。
運転は水平な場所におくのがよい。水平な場所でないとオイルが回らず30秒ほどで止まる。普通の発電機はこのくらいでは止まらないと思うが、止まるまでにオイル警告灯が点くので大体の人は気がつくとも思う。
10%勾配未満くらいの傾きであればマフラーの付いている側を下、コンセントの付いている側を上にすることでこれを防ぐことが出来る。
3500使用。電動バリカンやサンダーなど軽い仕事。
点火プラグが弱めで少々かぶりやすいようす。点火系を触るのはなれてない人には難しい。
以上が注意点。
他の人も書いているが透明カバーの存在する意味がわからない。備品など色々チープ。責任持った仕事にはオイル交換2回目くらいまで問題なく付き合って慣れてからの方がよさそう。価格などわきまえて無茶がなければいいものと思われる。

3人が参考にしています
PETITWORLD 様2014-02-07
用途:
近くに電源を確保することが出来ない場所での電気工具(器具)の使用のため
対象商品:
37622426

①電力容量が大きいこと。ほとんどの電気工具(器具)が可能です。
②騒音が小さいこと。近所迷惑にならないレベルですね。
③お値段がお安いこと。他のメーカーと比較すれば明らかですね。
④モノタロウさんの商品であること。信頼できますね。

1人が参考にしています
佐藤自動車電装整備 様2014-02-25
用途:
仕事で真空ポンプに使用  災害時の非常用電源として
対象商品:
37622426

思ってたよりエンジン音も静かで満足しています。
後は耐久性がどこまであるかです。

3人が参考にしています
2013-12-10
用途:
コンセントの無い古い団地での清掃作業
対象商品:
37622417

容量的には何ら問題なくポリシャーは普通に回ります。
ただ音がややうるさい。どうしてもエンジン音はこのくらいが限界なのかと
思いますがさらなる技術開発で静かになる事を期待します。

東和工務店 様2013-11-17
用途:
商業店舗施設の管理をしてしる為、停電時の貸出をしています!計画停電時は活躍しました(≧∇≦)b

主にヤマハの発動機2.8を購入してましたが比較しても短時間使用の場合変わりなく使用しています。
長時間使ってみます(^_^)/

2014-02-22
用途:
キャンプに持っていく
対象商品:
37622426

価格も安かったし騒音値58デシベルということで購入を決定いたしました。ところが試運転状態で無負荷で騒音計にて測定したところ1mで90デシベル3mで85デシベルと結構音がうるさくて実用には適しないと思います、ホンダの16iと同じぐらいの騒音レベル(59デシベル/7m)に表示してあるのに全然違っていました。
これでは手持ちのホンダ28isのほうが断然静かです。
すごく残念です。

6人が参考にしています
2013-12-09
用途:
現場作業
対象商品:
37622426

少し思ったより重量感があるかな、と思います。それ以外は、まったく問題ありません。

河内電気 様2013-09-05
用途:
電気設備保守管理
対象商品:
37622426

・操作方法を簡単にできないか
・オイルがどこまで注油できたのか分かりにくい(インジケーターがほしい)
・操作部にカバーがついているが、しっかり閉まらない。
ドアー式に改良したほうが使用し易いと思う。

2人が参考にしています
2013-06-22
用途:
災害時用電源。
対象商品:
37622417

■おすすめポイント
①重量約約30kgで定格出力3kwは、災害時に屋上への持ち運びが出来良い。
②価格が、国内メーカー品の半額程度なので、災害時に問題なく使用出来れば良い。
③レビューであった始動時の指摘は、購入時6月で直ぐ試運転したので問題無。(冬季は、今後確認)
■改善点
①大人なら誰でも使えるように(仮称)「簡単操作手順」等があれば親切。
②連続運転時間が、約3時間なので、夜間運転(約9時間)延長運転パーツ(別売燃料タンク&ホース)があればもっと良い。
③オプション(別売)で、防音マフラーが取り付けられ、更に静かだともっと良い。了

4人が参考にしています
ホタル電気工事 様2013-07-17
用途:
工事現場、イベント
対象商品:
37622417

運転音は高いです。それから、外見は小さいですがそれなりの重量があるので、不用意に持ち上げると腰を痛めます。重量表示を大きくつけてください。機能的には、インバーターなので電子機器も使えて、イベントでも重宝しています。

4人が参考にしています
2013-04-14
用途:
屋外での投光器に使用

購入後、半年以上経ちましたがエンジンの始動性に問題はないです。
氷点下での使用では多少アイドリングが必要と思われます。
エンジン始動時、スターターの紐がボディーに擦れるように引いてしまうと摩擦で熔けた傷がつきます。

3人が参考にしています
2012-12-06
用途:
停電工事に伴う仮設用照明電源等に使用
対象商品:
37622426

軽量で従来の旧式発電機に比較し静かであるので使い勝手は大変良い。操作部のアクリルカバーは使用時に取り外し使用する為、屋外使用又は周囲が暗闇での使用時は忘れ等により紛失する可能性があるので蝶盤等による開閉式にすれば大変便利と思う。
エンジンの調子は今一という感じで安定回転時、時々アフターファイヤーが起こったような感じで短時間で不安定回転となる。インバーターであるので電圧、周波数に変動が見受けられないこと、安価であることからやや満足であると評価させて頂きました。

3人が参考にしています
有限会社藤広建設 様2013-02-25
用途:
建築現場作業
対象商品:
37622417

寒冷時エンジンが始動しないとありましたので、購入時不安がありましたが 寒冷時(氷点下)でのエンジン始動も一発始動で使用しています。

1人が参考にしています
有限会社最上冷機 様2012-11-08
用途:
災害時の予備電源として
対象商品:
37622426

大変お世話様です。
今回は2台を購入しましたが、試運転をした結果、1台がスロー運転時にノッキング状態にて、
調整をしなければなりませんでした。

4人が参考にしています
タマコシE・S 様2012-10-25
用途:
現場にて電動工具を使う際の電源として使用
対象商品:
37622417

価格と機能は十分なのですが起動用ロープを引く際、引く方向によっては
ボディーにロープが擦れるためボディが溶けてしまった。
ロープの口元だけでなく周辺全体を強化プラスチックにされた方が良いと
思います。
他の購入者も同じ様にバディーが溶けていました。
インバーター式で30Aまで使用可能なので、現場での充電工具使用に最
適です。

1人が参考にしています
2013-07-02
用途:
工事現場
対象商品:
37622417

商品購入ごしばらくして調子が悪くなりました。その他、部品等が破損し問い合わせしましたが、代わりの部品もなく、修理も出来ないとことでした。
これは使い捨ての様な発電機です。

34人が参考にしています
2012-11-16
用途:
電動工具使用
対象商品:
37622417

エンジンは静かで小型で移動が楽でよかったです。

2人が参考にしています