コルゲートチューブのレビュー

平均満足度 4.64 (741件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コルゲートチューブ モノタロウ
モノタロウ
299 / 税込 329
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。 【用途】配線整理に。
741件中 381~400件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-03-15
用途:
車の電装品の配線作業時に
対象商品:
37648974

車の車外下回りに配線を引き回すのに使用しました。普通に使えてます。

2019-03-31
用途:
屋外ネットワークカメラ電源コード保護
対象商品:
37648974

屋外に設置しているネットワークカメラの電源コードに直射日光があたるので保護のため購入。スリット入りなので防水性は期待していません。極めて簡単に作業を終えました。
購入したばかりで耐久性がわからないので一つ星減としました。

倉敷電装有限会社 様2019-03-12
用途:
トラック等のバックカメラ取付
対象商品:
37648965

10m単位になっているのが、使いやすくて便利です。他の製品と比べても悪くない。種類も色々有り、助かります。

2019-03-03
用途:
エンジンルームからの配線引き込み用
対象商品:
22460743

エンジンルームから引き込む油圧計のセンサー線の熱対策と擦れ防止に使用しました。
長さもあり、使いやすく良いです。

2019-03-18
用途:
オイルクーラーのホースに使いました
対象商品:
22460813

耐久性はまだ分かりませんが。
ぜんぜん普通に使えます。

有限会社 岩附電機工業 様2018-12-16
用途:
機械周りの配線の保護
対象商品:
22460777

車両系電機配線に拘らず、機械周りの配線の全般の保護に使用しています。以前はスパイラルチューブを使っていましたが作業性、保護機能ともに?なところもあり、今はコルゲートチューブに落ち着いています。存在そのものは知っていましたが、小口のものは単価が高く纏めると嵩張り収納場所が必要なのが難でした。でも、「これ」なら小口でも驚くほど高価ではありませんので使い続ける事ができます。また、最近のパッケージではジッパー付きのビニール袋に入っているのも有難いです。

2019-02-28
用途:
大型車のバックカメラを取付の際に使用。(配線を通した)
対象商品:
22460777

下に割れ目がついているので扱いやすかった。
低価格で費用を抑えることができた。

2019-02-08
用途:
オイルキャッチタンク(ロードスター)用ホースの耐熱カバーとして使用
対象商品:
22460813

ホースの耐熱がちょっと心配だったので、これを使用してますただ全体にやっちゃうと真っ黒になるのでやばそうな所だけにしてます。

2019-12-16
用途:
配線作業時
対象商品:
22460707

安くておススメです。商品の作りもしっかりしています。

2021-02-01
用途:
バイクの配線
対象商品:
22460707

品物は良い物でした、数期間待たないと劣化の状態が確認できません、数年後確認して報告します。

株式会社ケーイーシー 様2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
22460838

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

2019-01-13
用途:
配線引き直し
対象商品:
22460698

バイクのエンジン付近に配置した配線の保護に使用したが、耐熱性に優れ形も崩れない。
素材は柔らかく取り回しやすい

2018-11-27
用途:
トラックのリアビューカメラ取付で、カメラへの配線保護に使用しました。
対象商品:
22460734

使用量が多いので、なんといってもこのコスパは助かります。
また次回もリピしますので、値上げしないでこのままでずっとお願いします。値下げは大歓迎です。(笑)

2018-12-10
用途:
電気のコードの保護に使用しました
対象商品:
22460743

足元に電気コードがあり、ついつい踏んでしまうことがあり、保護用にカバーとして使用したところ、少々の事では潰れず良かったです。

2018-11-30
用途:
配線保護
対象商品:
37648983

配線保護に使用しています.屋外で使用していますので,耐久性については使ってみないとわかりませんが,現状,何ら支障は感じません.

2018-11-05
用途:
クルマの電装品いじりの必需品です。
対象商品:
37648965

カー用品店よりもコスト良く入手できました。クルマに電装品をDIYするときには必需品だと思います。インパネ裏などは金物もエッジが立っており、裸線のまま配線するのは非常に危険です。製品としては可もなく不可もなくですが長尺なのでありがたいです。

松田事務所 様2018-11-20
用途:
紫外線、太陽光に強い。
対象商品:
37648974

自作のsolar発電で、屋根からバッテリー位までの電線カバーに使ってます。
久しぶりに(2年)上がって、パネルを追加しようと
古いコルゲートをニッパでcutしたら、まだまだ粘りあり、まだまだ持ちそうです
お薦めです。

すずきファクトリー 様2018-10-04
用途:
配線コードのカバー
対象商品:
22460707

うちはコード齧りの好きな猫が居る事もあって、電気製品も多いので、見た目の改善も含めて室内のコード類全てに巻いています。
作業用の配線類には軟らかいスパイラルチューブも併用していますが、カバーとしてはこちらの方が良いですね。
ただ少々硬めなのと薄いのもあって挿入時の作業性が今ひとつで、1箇所で続けるとコードが傷つきやすいというとこでしょうか。

2019-02-13
用途:
トラクター排土板配線作業
対象商品:
22460768

配線状態がスッキリと見栄えも良く出来助かりました。

2019-02-06
用途:
自動車のメンテナンス時
対象商品:
22460813

品質は一般的なものと同様に思います。安いですが、5mが最短なのでかなり余りました。