コルゲートチューブのレビュー
2023-11-20
- 用途:
- 車の車外ホッグランプの配線に使用特にプラス配線に
- 対象商品:
- 22460707
モノタロウにはお世話になっております。
ノアZRR80Gの車外ホォグランプリ取付用配線に使用。
2023-07-26
- 用途:
- エアーチューブに使用
- 対象商品:
- 22460725
コルゲートチューブは7mm×10mmを使用。メダカ用エアーチューブは4mm×6mmで外で使用するので、保護のためにこのチューブを使用する。
コルゲートチューブ用挿入工具 5~10(mm)を使用して入れる。
なかなか良いと思う。
2023-08-28
- 用途:
- 車・バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 22460698
配線追加の時に使用しています。配線の量や屈曲のきつさ等により直径やビニールチューブなど選択しています。品質は全く問題ありません。
2023-06-25
- 用途:
- 電装品の配線用
- 対象商品:
- 22460743
電装品の配線保護のために購入しました。
太さの種類が豊富で迷うくらいですが、長さは5MTにしました。
素人のDIYにはちょうど良いと思います。
サブウーハー、リアカメラ(ドラレコ)の配線に使います。
2023-11-10
- 用途:
- バッテリー直の電源を保護するため
- 対象商品:
- 22460698
オーディオのバッテリー直の電源の配線を保護するために購入
配線を追加できるように少しだけ太目を購入しました。
2023-07-20
- 用途:
- バイクの配線処理に使用。
- 対象商品:
- 22460707
バイクの配線処理に使用してますが、通常売られてる物と比べても、変わりなく十分使えます。 カー用品で売られてる価格も5分の1程度の価格ですが、品質は同等ですね。
株式会社パテムエンジニアリング 様2023-05-29
- 用途:
- FA装置の機内配線
- 対象商品:
- 22460822
機内配線後の仕上げに使用していますが、配線後に後入れできるので大変便利に使用しています。
1人が参考にしています
2024-03-23
- 用途:
- DIYでの作業
- 対象商品:
- 22460698
お値段以上かはまだ使っていないのでわかりませんが、お値段相応かと思います。使うのはこれからになります。
耐久性が良いといいですね