シェルオマラS2Gのレビュー
太陽染工株式会社 様2017-11-22
- 用途:
- 機械の潤滑油として メンテナンス用
- 対象商品:
- 25175657
今回初めて機械のオイルのメンテナンス作業をしたのですが、スムーズに行うことができ助かりました。
岡田印刷株式会社 様2017-04-17
- 用途:
- 印刷機で使用
- 対象商品:
- 37866647
ハイデルの指定品ですが信頼しています。毎時14000回転で問題なく現在2億7000万枚を経過してギアやその他の部分に異常もなく質の良いオイルです。
1人が参考にしています
本野はきもの工業 様2016-08-29
- 用途:
- ヘリカルブロワの交換用指定オイルなので
- 対象商品:
- 37866656
オイル交換で一度に使う量が1L弱なので4L缶があると良い。
1人が参考にしています
東白川製材協同組合 様2015-03-18
- 用途:
- 機械のギアオイル用に
- 対象商品:
- 75796944
購入時の価格によりメーカーを選択しています。比較的シェル石油製が他社に比べて安く購入する機会が多いです。
2018-02-10
- 用途:
- 塗装ブース清掃
- 対象商品:
- 25175684
商品自体は大変良いのですが、発送があまりにも遅すぎる。こちらから催促しないと連絡すらなかった。改善が必要だと思います。
1人が参考にしています
2016-09-09
- 用途:
- コンベア用モーターOIL交換
- 対象商品:
- 37866656
納期5日となっていたので作業予定日の10日前に注文しましたが、結局出荷しましたの報告が来たのが注文から9日目です。
モノタロウで注文するとたまにこういう遅れがあり怖いです。
出荷後の運送業者追跡№も頂けないので間に合うのか不安で仕方がありません。近くのガソリンスタンドに頼んだほうが良かったです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
2013-12-12
- 用途:
- 減速機オイル交換
- 対象商品:
- 37866656
以前購入した時にもありましたが、ペール缶のフタ付近が破損していました。何かにぶつけたか、落としたかしたものと思われます。もう少しでオイル漏れをするところでした。商品の取り扱いには十分な注意をお願いします。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。