セットカラー 4穴付タイプのレビュー
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
クドウシステムズ 様2021-12-09
- 用途:
- ウォームホイールの固定用
- 対象商品:
- 37734243
購入したウォームホイールに止めねじが無く、どうしようかと考えているときにこれを見つけ、抱き合わせにして使っています。
1人が参考にしています
エステック株式会社 様2020-10-19
- 用途:
- 自作機械の部品として使用
- 対象商品:
- 37734261
市販品がないので、土ふるい機を自作しているが、スライダークランクを合板で製作する際、木製プーリと軸を固定するには、このカラーを使うのが一番良い。大変重宝している。
1人が参考にしています
西村木工 様2017-04-28
- 用途:
- 木工旋盤のプーリーと軸を固定する。
- 対象商品:
- 37734252
とても役立つ部品でした。4穴の径が大きく色々なネジが使えるのは良いのですが、鍋より、皿が使える仕様の方が良かったと思います。穴が大きいため、ふさげる鍋頭が大きすぎるので、そちら側にはベアリングは使えませんね。本来のセットカラーの用途を離れるように思います。
1人が参考にしています
2014-08-20
- 用途:
- 牧柵器のワイヤー巻き取り器の軸受け
- 対象商品:
- 37734277
牧柵器のワイヤー巻取り器に使っていますが、4穴なので5mmタップで螺子を切り、ワイヤーホルダー交換と固定が簡単に出来るようになりました。これまでは、何百mもあるワイヤーを手で持って巻き取っていましたが、同時購入のベアリングホルダ 丸フランジタイプを使い軽トラックの
荷台に取り付け巻き取りが便利になりました。
1人が参考にしています
2014-07-30
- 用途:
- ミニミニ旋盤のチャックフランジ
- 対象商品:
- 37734313
コツコツとミニミニ旋盤を作っています。MONOTAROの20mmリニアシャフトが主軸です。t10のA5052板から切り出した円板にこのセットカラーをネジ止めしてチャックフランジにしました。このセットカラーは厚みが12mmですがわりとしっかりと固定できます。4つの穴を寸法通りにするとセットスクリューを強く締め付けた際にわずかに心がずれますのバカ穴は調整用に少し大き目がよいです。スリットカラーでも試してみたいと思います。ちなみにチャックは100mm三つ爪です。
3人が参考にしています
2014-05-06
- 用途:
- 自作風力発電の磁石ローターを軸に止める
- 対象商品:
- 37734261
値段が安いので、そのまま使ったり、留め穴にタップで螺子を切りボルトで固定しました。
感想は安くて使い勝手が良くてお勧めです。