コードレスグルーガンのレビュー

平均満足度 4.20 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コードレスグルーガン EARTH MAN
EARTH MAN
2,998 / 税込 3,298
コードが届きにくい所の作業に5分間ヒーティングヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能 【用途】木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-08
用途:
木組の仮付けに使用
対象商品:
37825934

熱容量が低いので イマイチです
点付け程度しか使い切れない
最も熱容量の高い物が必要でした

2022-05-01
用途:
ちょっとした工作や修理の時
対象商品:
37825934

コンセントを抜いても暫く使えるので、利用範囲が広くて便利。
コンセントいれっぱなしだと、直ぐに垂れて来るので管理が煩わしい。

2020-07-16
用途:
指輪の固定
対象商品:
37825934

搬入にとても役立ちました。
コードレス、つまり延長コードなしの素晴らしさを体感できました。

2019-04-17
用途:
アクア関係
対象商品:
37825934

コードレスの為、とても使いやすく、リピートしてしまいます。

2016-12-14
用途:
梱包ダンボールの組み立て時
対象商品:
37825934

商品が届いてみて、思ったより小さかったです。しかし、使いやすさや、性能には全く問題ありません。コードレスで2分使えるというのも便利です。

マコト・オリサキ インターワークス研究所 様2016-05-07
用途:
模型製作など
対象商品:
37825934

「コードレスのメリット」は大きいです! 一瞬の作業、いざと言う時に一台あると“良い仕事”ができます。(※コード付き & コードレス両方あると◎)

1人が参考にしています
2016-01-09
用途:
クッションフロアーの継ぎ目の浮き上がり補修
対象商品:
37825934

すぐ乾くので、思ったより使いやすい。クッションフロアの継ぎ目が浮き上がっていたので、使ったところ目立たなくなった。

小畑ガレージ 様2023-07-13
用途:
コードレス?
対象商品:
37825934

完全なコードレスでは無い。いちいちコードを抜き差しは
不便なので結局刺したまま。

2014-08-29
用途:
接着剤の仮止め、そのほか、軽量の物品の固定など
対象商品:
37825934

この商品は、以前より関心があり、機会がありましたので、購入しました。特徴は、一度、本体が温まれば、2分間は電源コードから抜いて作業できる点です。私の場合、作業にコードがあると邪魔なところで物の仮止めや、両面テープが接着できないような凸凹面などに軽量物を固定するのに使用しています。凸凹にしっかりとなじんでそこそこの接着力があり、失敗してもやり直せるので、本当に助かります。

1人が参考にしています
2012-06-13
用途:
修理、修繕
対象商品:
37825934

実にコクパクトで使いやすい。ですが軽すぎてコードを付けている時本体スタンドでは不安定に。仕方なく別売り他社のスタンドを購入。それと内部的に不明ですが軽すぎるのと仕様には充電とか無いのでおそらく余熱でのコードレス作業かな?でも短時間ですが難なく使用出来ます。

MonotaROからの回答

これからも品質の良いものをお求め安い価格でお届けできますよう努めさせて頂きますので、今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。