ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型のレビュー

平均満足度 4.83 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
97 / 税込 107
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
伊之吉商店 様2024-06-28
用途:
作業着など洋服掛け用に使用。
対象商品:
37930216

しっかりしたステンレスフックで、玉付きなので身体に触れた時も安全ですし、かけた物も落ちにくくとても便利で良いと思います。

2022-03-20
用途:
清掃道具の壁掛け時
対象商品:
37930234

壁に開ける穴は一つで施工性が良い上に、フックの強度、作業性、安全性のバランスが非常に良い。また機会が有ったら使いたい。

小林教材 様2020-12-14
用途:
電動工具のフック用
対象商品:
37930243

先が丸くなっているので安全です。これはとても良いアイデアです。

1人が参考にしています
2021-03-28
用途:
工具や小物の吊り下げフックとして使用
対象商品:
37930225

先端についている丸球部のお陰で、
●当たっても痛くなく、ケガをする恐れもない
●外観の印象が非常にやわらかく、見栄えが良い
●丸球部が釣り針のカエシのように働き、吊り下げたものが不意に飛び出してくる可能性が軽減される
等の利点が備わっており、単純な洋折れ釘やフック類とは一線を画す良品です。
安価とは言い辛いですが、その価値は十分あると感じております。
ただ一点、使いづらさを感じた点として、「図面寸法d2(丸球部の直径)が大きめで、ねじ込みの時に使える工具が限られる」点を挙げておきます。
弊社ではフック金具の取り付けに、ハンドル後端部にヒートン・蝶ネジ回しが付いた差し替え式ドライバ(例えばANEX No.3775など)を常用しているのですが、その幅が4.5mmしかないため、TY-20(d2=4.5mm)は回せても、TY-25以降(d2=5mm以上)は回せません。
別途ヒートン締め用の先端工具を使うことで対応していますが、金属製の先端工具だと素材表面に傷をつけてしまいやすく、美観を損ねることが多いのが悩みどころです。
これはモノタロウ様へのお願いなのですが、商品個別の詳細ページには記載されているd1、d2、耐荷重や吊り下げ荷重等の情報も、一覧表に追加して頂けないでしょうか。
現状だと詳細ページを開いて確認せねばならず、不便を感じております。
ご検討いただけますと幸いです。

2人が参考にしています
TSUKIJI 様2019-05-05
用途:
キッチン流し台上部の器具掛け
対象商品:
37930225

先端が丸いので指をぶつけてもケガをしない安心感があります。

1人が参考にしています
2014-11-22
用途:
壁掛けに
対象商品:
37930234

物がしっかりしているのと、先が丸く加工されているので使いやすい。また、取り付けた感じが非常に柔らかく良い。 必要があれば追加で購入する場合もあろう。 若干高く思えるが、なかなか良い物だと思う。

2人が参考にしています