Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRのレビュー

平均満足度 4.75 (157件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
157件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-11
用途:
Vespaのオイルドレンボルトに

交換前のOリングはプラスチックのようにカチカチになっていました。
NOKなので安心して使用できます。硬度は70です。

トップ工具 様2026-03-07
用途:
エアー工具のメンテナンス

エアー工具メーカーの釘打ち機のメンテナンスに交換部品として使用しています。
ARP568は、規格サイズなので問題なく使用しています。
NOKのOリングは、一番信頼できると思います。

2026-02-14
用途:
水槽用外部フィルター・エデニックシェルトV3補修用
対象商品:
37978771

若干キツめではありますが、エデニックシェルトV3の呼び水キャップのOリングとして使用可能です!

2026-01-22
用途:
キャブレターチョークのOリング

材質も用途に適したもので予め計測及び考慮して購入。
使用感は少しきつめでしたが、その分は二次エアーの吸気はないでしょう。
この手のパーツは純正品がないので、このような単品販売は非常に助かります。

1人が参考にしています
cut salon Ys 様2025-11-26
用途:
チタン製の水筒のパッキンとして
対象商品:
37979864

THERMOS FBA-502Tの中栓パッキンの交換に使用しました。
熱湯を入れても蒸気の漏れがなくなりました。
20年以上前の水筒が蘇りました!

2025-08-24
用途:
水道蛇口の補修

湯沸し器の蛇口のノブが、高温になると回らなくなるので、購入しました。特殊なサイズを探していたので、一点から購入出来て助かりました。耐熱温度も高く、ノブが、高温で回らなくなることが解消されました。

2025-07-13
用途:
容器のパッキン交換

バキュームテストツール付属のフルードエア抜き用カップのフタのOリングが硬化してきて真空漏れがひどくなったので、交換用のOリングを探していました。何種類か買ってためしたところ、少し引っ張り気味ですが、これがギリギリフィットしました。

2025-05-09
用途:
エアチャックガンの減圧ボタン用

注文コード40502542のエアチャックガンの減圧ボタンからエアーが漏れ、ガンをコンプレッサーにつなぐと同時にシューっていうので、このOリングを交換したら見事に漏れなくなった。既存Oリングがボロボロでサイズの選定がわからなかったが、ノギスで軸と内径を図って適当に注文したが、ぴったりだった。

2025-08-07
用途:
自動車整備

CP9A ランエボ5 AYCポンプオーバーホールでSUSスラスト板自作しのポンプ部のシール部上下2か所に使用しました。セット部品で海外で出てますが、高いので国産信頼のあるNOKを代用しました。若干製造内外径サイズ大きかったのですが、規格の製造較差範囲なのかと思います。何とか取り付けました。安価で助かります。

2025-03-28
用途:
GPX125ccオイルフィルターパッキンに使用しました。
対象商品:
37979313

普通に使えます。オイル漏れ無しです。安く買えて良かったです。

2025-01-16
用途:
スピンフィルターのメンテナンス用に

スピンフィルターのメンテナンス用にスペアとして購入しました。
サイズが細かく揃っているので、助かります。

1人が参考にしています
2024-10-11
用途:
ジャッキ用

特殊なサイズでホームセンターでは扱いが無いです。
モノタロウは不思議なくらい揃っている。
困った時のモノタロウです。

2人が参考にしています
2025-03-25
用途:
アウトドアバーナー修理

アウトドアで使用するシングルバーナーのガス配管の修理に使用。

2024-12-18
用途:
シェーカーの漏れ止め

使用目的違います?100均で買った、プロテインシェーカーが振ると漏れるので、サイズ合わせたOリング嵌めてみました。

2024-07-18
用途:
高圧洗浄機のメンテ
対象商品:
37979103

高圧洗浄機のノズルから水漏れするのでOリング交換、ピタリと止まりました。ホームセンターには無いサイズ、取り扱い助かります。

2024-02-09
用途:
アルカリ整水器の漏水(パッキンとして)
対象商品:
37978622

沢山種類があり、複数とりよせ、現品にあわせられるので助かります。

2024-07-07
用途:
フロアジャッキの修理
対象商品:
37979182

ジャッキのピストンシールが漏れ出したので交換部品として購入
サイズが不明なのでピンポイント出来ないが安いのでサイズが近いものを
総当たりで試して何とか漏れを止めた

2023-09-03
用途:
切れたOリングの交換用です。
対象商品:
37978832

元のOリングが切れてしまって正しいサイズが確かでなかったのでどうなるかと思いましたが問題なく交換できました。

2023-08-06
用途:
フロアジャッキに使用
対象商品:
37979794

20数年前から使ってるフロアジャッキのポンプ軸部よりオイルが漏れ出した為交換用に購入。固定用とあるが、問題無く使用してます。

1人が参考にしています
2024-06-08
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
37979225

純正品はやたら高いので、安価な代替え品が入手できて助かります。