Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRのレビュー

平均満足度 4.75 (157件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
157件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
とみさわデンタル・ラボラトリー 様2019-04-13
用途:
バレル研磨機のポッドのパッキン交換
対象商品:
37978954

純正の交換部品よりもはるかに安く、よりピッタリフィットして音も静かになった。純正部品は4本で6000ほどするがこちらは約500円程度で購入できる。

2019-03-25
用途:
高圧洗浄機のメンテナンス
対象商品:
37979103

ヒダカHK-1890 ノズル(ガン取付側)用Oリング(HKP-0048)の代わりに使えました。何かのついでに購入すれば送料がかからないので、とても良いです。ここにたどり着くまでに近い寸法のものをいろいろと買って、ようやく出会えました。

2019-01-18
用途:
古いジュークボックスのモーター駆動
対象商品:
37979015

機械に合う商品がなく探していた物で、大変良い製品が見つかりました。

2019-01-15
用途:
古いキャブレーターのメンテナンス。
対象商品:
37978717

商品そろえが充実しており、ぴったりの物を選べました。
僅か100円足らずの買い物でしたが、翌日届いたし、感謝しています。
あえて言うなら送料を節約できる郵便による方法を検討していただけると、更に買いやすくなります。(今回の送料は500円でした)

2019-02-02
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
37978796

旧車のガソリンコックのリペアに使いました。ジャストサイズでした。

2018-09-11
用途:
エアー漏れの空圧機器の修理
対象商品:
37979103

空圧機器を修理しようと思っても一般的なオーリングでは内径、外径、
線径などが適合せずさがしてたところなんとかなりました。これで新品に買い替えずに使えます。ただ回転部分に使うので(固定用)とされているぶん耐久性はこれからです。でも運動用と言う表示もされていたと思うのですが?どこに消えたのでしょう。

2018-08-10
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
37978841

AS568-032Aを選択。外径が約51.5mm前後となるので、三菱メイキG510エンジンのキャブレターフロートボウルにジャストフィットでした。
本当はMonotaroさんで三菱やカワサキ、富士ロビンなどの汎用エンジンの部品番号の検索や注文ができればいいのですが、現状ではそうなっていないので、円形のフロートガスケットくらいは現物を計測して、安価に買えるOリングで代用してみましょう。

2018-08-17
用途:
キャブ修理
対象商品:
37978841

古い農機具の代用に使用(キャブ修理)ピッタリでした。

2018-05-01
用途:
配管のシール
対象商品:
37979776

本来の用途では無いのですが,特殊な配管のシールに使用しています.シール部品として,支障なく使用できています.安価で入手できるので助かります.

2018-04-09
用途:
オートバイのキャブレター部品
対象商品:
37978902

フロートパッキンに使用しました。
長さが合えば、十分使用可能です。
値段は10分の1。こりゃあ安いです。

2018-02-04
用途:
ホビー用エアコンプレッサーの修理
対象商品:
37978595

ほんの0.2kpa~0.4kpa位ですから、特に問題はなし。
無事に修理できてよかったです。

1人が参考にしています
2018-06-07
用途:
自動車の整備
対象商品:
37978595

ちょっと特殊と思われるOリングが手に入り、満足しています。

2018-04-25
用途:
スキューバダイビングのダイコンの保護
対象商品:
37978866

ダイブコンピュータのプロテクタ固定用に長さ、太さ、伸び(硬さ)が丁度良かった。

2025-05-29
用途:
管理機キャブレターの補修

内径41ミリで溝幅が1.8ミリの箇所に使用しています。断面が四角のベルトも取り扱いをお願いしたいです。CDプレーヤ等の修理に使いたいです。

2018-12-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37978762

問題無く使用できます。
一個から各サイズを購入でき大変便利です。
梱包もサイズごとにされているので使用するとき助かります。

大木商店 様2018-02-18
用途:
油圧ジャッキのリリースバルブ用として
対象商品:
37979103

oリングの規格で この直径で この断面(直径)の物が見つけられずに こちらを購入しました。
今の所 問題はありません。

2018-01-27
用途:
ガレージジャッキ整備
対象商品:
37979821

ガレージジャッキ整備のため使用しました。
格安で修理が出来たので満足しています。
油用が欲しかったので助かりました。

2024-06-15
用途:
磯竿のエンドキャップのパッキンに利用
対象商品:
37978692

磯竿のエンドキャップのパッキンに利用。手持ちの磯竿のエンドキャップのパッキンが経年劣化でボロボロになり代用品を探していました。これで補修しました。

2017-12-21
用途:
バイクのメンテナンスに仕様
対象商品:
37980223

いろいろなサイズがあり使用場所により選択できてとても良いと思います。

2017-12-05
用途:
油圧用リング
対象商品:
37978735

細かい商品のラインナップが気に入っており、まとめて注文しました。