Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRのレビュー

平均満足度 4.75 (157件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
157件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-08-14
用途:
ホンダ ゼルビスの整備
対象商品:
37978762

ゼルビスのガソリンコックの漏れ修理の際に使用。コックの嵌め殺しリベット部分をハンドグラインダーで分解し、中のガスケットを交換する必要があったが、このガスケットは純正スペアの設定がない。この品物は全長、内径、線径がほぼ同じなので、ガスケットの溝に嵌めることで代用し、何とか漏れないように修理が出来た。ガソリンコックASSYは1万円以上なので費用が大幅に圧縮できた。

2018-08-11
用途:
電子タバコのメンテナンス
対象商品:
37978683

この値段ですぐ届いたので、とても助かりました。
物もよく買って良かったです。

2018-01-13
用途:
古い管理機のキャブレター掃除でフロート部のガソリン漏れの修理
対象商品:
37978823

希望通りのもので、Oリング交換もスムーズに作業できました。

1人が参考にしています
2018-08-06
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37978875

適合するサイズがあって良かったです。何も問題無く使用しています。

2018-08-01
用途:
取り付けパッキン
対象商品:
37978656

特にありません。問題無く使っています。このサイズがなかなか見つからず、助かりました。

2020-12-13
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
37978814

前回までは固装パッキン袋にAS568-029Aとか品番が入っていましたが、今回からAS568までで寸法番号である029Aが入っていません。これではいちいち寸法を確認する必要があり大変な時間の無駄です。枝番が無いとどの品番かわかりません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

2018-01-11
用途:
水槽の外部フィルターの修理
対象商品:
37978744

既に販売終了となった外掛けフィルター(ビバリア AG-1120)のモーター部のOリングとして購入。ぴったり水漏れがなくなり大満足です。

2017-07-15
用途:
高圧洗浄機のカプラーに使用
対象商品:
37978665

カプラーが輸入品ですのでオス、メスのマッチングがたまに悪い場合が有りますのでOリングの線径を変えて対応しています。豊富なサイズの中から選べますので大変便利です。

2017-06-28
用途:
機械消耗部品として使用
対象商品:
37978622

この規格が簡単に手に入るのは非常に助かります。欲を言えばテフロンの同規格もラインナップされると痒いところに手が届くのですが。

2021-08-09
用途:
手動噴霧器のパッキン
対象商品:
37980083

背負い式の手動噴霧器が圧をかけても抜けてしまうようになったので分解したところ、パッキンがふやけていました。採寸して最も近しい形状が本商品にありました。消毒液との耐久性は分かりませんが、きちんと圧力がかかるようになりました。

ネイテックシステム株式会社 様2017-01-21
用途:
装置組立て時
対象商品:
37979155

目的通りのもので納得。納期の迅速性にも満足しました。

2017-07-11
用途:
ハンドエレキモーター
対象商品:
37978902

サイズがなかなか見つからなかったです。ピッタリあいあいました。

2017-12-22
用途:
空調用 ラインポンプのシール
対象商品:
37978875

サイズがぴったりあったので 社外品であるが 気にせず使っている。

2017-06-02
用途:
キャンピングカーの修理
対象商品:
37979584

大きいoリングはお店では売って居ないので助かります。NOKで一流品です

2017-02-03
用途:
部材
対象商品:
37978577

すぐ使えて良かったです。予想通りの結果も得られて満足しています

2017-01-29
用途:
オイル漏れ防止
対象商品:
37979435

ケルヒャー高圧洗浄機に使用。このサイズが見つかるのはありがたいです。オイル漏れもなく使用できています。

2020-03-03
用途:
車両整備
対象商品:
37979216

水冷ポルシェのプラグホールガスケットに使用しました。
航空用で精度が高くオイル漏れが止まりました。

オールマリン 様2017-06-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
37978577

1個1個袋に入れて頂いてゴミの付着が無く助かりますが注文コードだけで品番が付いていないのが有り
特定する為調べるのに時間が掛かります。品番を付けて下さい。

2017-01-17
用途:
ボートの蓋の防水
対象商品:
37980284

勘合時の程よいつぶれ具合が、防水に良い。また耐久性もありそう。

2017-01-14
用途:
オートバイメンテ
対象商品:
37978753

海外製オートバイ(aprilia)の純正パーツの代わりに購入しました。とてもお安く購入出来て良かったです。