Oリング・フッソ AS568型のレビュー

平均満足度 4.89 (83件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング・フッソ AS568型 NOK
NOK
79 / 税込 87
83件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-03-08
用途:
ガソリンキャップの補修
対象商品:
37986374

ガソリンキャップ本体を買わずに修理できるので、重宝しました。

2019-02-18
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
37985936

優良品で満足してます、改善点は得に無いと思います。

東洋 様2019-03-01
用途:
車両部品のOH
対象商品:
37985297

商品ラインナップにあったので、感謝です。
シーリング機能も問題ないです。
良い買い物ができたとおもいます。

2018-11-30
用途:
くるまのメンテナンス
対象商品:
37986374

NAロードスター給油キャップに使用。締め付時の手ごたえが良くなりました。

1人が参考にしています
2021-10-02
用途:
バイクのキャブレター整備
対象商品:
37984423

本来はOリングが省略されている設計の、ケイヒンPB18キャブレターのパイロットスクリューにOリングを追加する際に、このAS568-007Dが丁度良いサイズであった。取り付けに際しては岩田製作所の外径7mm、内径4mm、厚さ0.5mmのステンレス製シムリングを2枚挟み、ネジ山の切られていない押さえスプリングの後ろ側に取り付けた。
取り付け前は幾らパイロットスクリューを調整しても発進時のボコ付き、減速時のアフターファイア、アイドリング不安定が全く解消しなかった個体が、Oリングの追加で全ての不具合が解消。低速やアイドリングの調子が妙に悪い場合、パイロットスクリューやエアスクリューのOリングが如何に大事なものかを痛感させられた。
パイロットスクリューを外した時、スクリューの押さえスプリングが入る部分にネジ山が切られているタイプのものは、元からOリングが取り付けられていないことが多い。キャブレターが新品であれば、雄ねじと雌ねじのネジ山の当たり面だけで十分なシール性が担保されるのだろうが、古くなりねじの当たりにガタが出始めた個体では、やはりOリング無しでは色々な不具合が出てくる。こうした個体の調子を取り戻す際、この規格のOリングが役に立つだろう。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-08-29
用途:
農機具の修理
対象商品:
37984466

バッチリ修理出来ました。安いし、早いし言うことなしです。
種類も豊富です。また利用します。

2018-07-15
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
37986374

純正品だとアセンブリ設定で単品発注できないものでも同等品がネット発注できるので大変助かります。

2018-06-27
用途:
バイク ブレーキキャリパー
対象商品:
37984922

キャリパー合わせ面にあったリングの交換用に使いました。 純正部品の設定が無く、仕方なしです。 耐ブレーキフルード性があるフッ素系を選びました。 まだ数日しか経っていないので何とも言えませんが、今のところ大丈夫なようです。

2018-04-17
用途:
キャブレター修理
対象商品:
37984667

当然ですが、サイズが合致合致しているので、問題なし。
フッ素系ですので、NBRと違いヒビ割れ等発生ない物と推定します。
長期間シール性維持に期待。

1人が参考にしています
cozycycle 様2018-09-14
用途:
イタリアのスクーターの整備
対象商品:
37984615

イタリアでメーカーを超えて使われる、ピアジオの250ccエンジン。
(整備性はダメダメですが(笑))
ドレンプラグにジャストsizeです。
モノタロウさんのお陰安価で購入出来て助かっています

1人が参考にしています
2018-05-16
用途:
フックキーパーのOリングに
対象商品:
37984545

張りも、太さも、品質もすばらしいと思います。後は耐久性がどれくらいあるのかだけです。

2018-09-29
用途:
フィルター交換部品
対象商品:
37985254

ホームセンター等に売ってない型でしたが、すぐに届いて助かりました。特に不具合ありません。

2024-06-15
用途:
磯竿のエンドキャップのパッキンに利用
対象商品:
37984527

磯竿のエンドキャップのパッキンに利用。手持ちの磯竿のエンドキャップのパッキンが経年劣化でボロボロになり代用品を探していました。これで補修しました。

2018-03-03
用途:
劣化の為、交換
対象商品:
37986374

車のガソリンキャップ用Oロングとして交換しました。単品では純正ではすでに取り扱いがない為、交換出来てよかった。

BWD 様2024-02-09
用途:
フューエルラインに

耐ガソリンにはフッ素系しかないと思いコレを購入したが、1年後にはかなり膨潤してコネクターの脱着がし辛い状態に…
そしてちょうど2年経過した本日、整備のためにガソリンタンクから外した際に非常に抵抗があり、膨潤で外形が大きくなったせいで取付は無理でした。
予備にもう一組買っておいたので交換、すんなりと脱着できた。
2年の間にガソリン漏れはなかったので問題はないが、耐久性は1年程度と考えて予備をたくさん買っておいたほうが良いですね。

2018-04-13
用途:
機械作業
対象商品:
37984667

絵を見て、サイズを見て注文しても、実際に はめてみると若干サイズ太さが違う事があるので、見て購入するのが望ましい。

2017-10-02
用途:
バイクのレストア
対象商品:
37985132

フュエルコック取付け部の楕円形のパッキンの代わりに使用しました。専用品も売っていますが、はるかに安くすみました。

2017-09-22
用途:
特殊フランジ用として
対象商品:
37986322

Oリングに使用した感想もなにも…とは思いますが、
取り敢えず、問題無い商品が無事届きました。
多品種が在庫有、短納期なのはありがたいです。

2017-06-23
用途:
オイルクーラー継手のシール
対象商品:
37984527

現物の溝を計り、このOリングのサイズが丁度良いので買いました。モノタロウは種類とサイズが豊富で助かります。

Ken's Craft Works 様2017-01-17
用途:
ガソリンラインの補修
対象商品:
37984484

Oリングに使用感もありませんが、結果としてちゃんと仕事してくれてますので、助かりました。また利用したいです。種類も豊富でさすがモノタロウさんですね!