ダブルレッグスタンドのレビュー

平均満足度 4.56 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダブルレッグスタンド ESGE(エスゲ)
ESGE(エスゲ)
7,598 / 税込 8,358
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。 【用途】街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-05-27
用途:
GIOS CELEに使用
対象商品:
38046802

製品に同梱されていたM10 65mmのボルトがGIOS CELEには長すぎたようで、固定したつもりで走り出して、一度 自転車を止める所までは問題なかった。しかし、スタンドを折り畳んで再び走ろうとするとスタンドの固定が緩んでしまった。
分解して構造を確認してみるとスタンド本体の上部にねじ山が切ってあるのですが、いわゆる袋ナット状になっているので、チェーンステイ側が細いと固定ボルトをいくら締め込んでも袋ナット状の部分の深さが十分でなくボルトを固く締め込むことができない。
対応としては、M10 60mmのボルトをホームセンターにて購入して問題を解消しました。
改善(希望)点:スタンド本体の袋ナット部分の穴があと5mm 深ければボルトを購入する必要が無かったので、本体部分の強度に問題がないのであれば袋ナット部分の深さがあと数ミリ深いと良いのではないでしょうか?あるいは、購入時の選択時に、色だけでなく、取り付けボルトの長さも選択できる様になっていると手元に届いた時に安心して装着できると考えます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2023-05-27
用途:
クロモリロードバイクに
対象商品:
38046802

センタースタンド用台座が付いたフレームなので取付は簡単でした。
シフトワイヤに干渉した箇所がありましたが、金工ヤスリで簡単に削って回避させることが出来ました。
まだ脚を切っていないのでスタンドを立てると後輪が15cmほど浮いてます(700x25cタイヤ)
製品の品質や取付後の安定性も申し分ないですが、敢えて☆-1したのは以下のごく些細な理由です。
・付属の取付けねじが長すぎる(65mm長)こと。チェーンステイを挟む付け方ならこの長さで良いかも知れないが、台座に取付けるには長すぎる。製品の取付穴の深さは21mm(M10)なので、台座取付用に20~25mm長のネジが付いていると尚良かったと思う。
・それまで付いてたアルミ製の1本脚スタンドがとても軽かったため、この製品が重く感じたこと。
・スタンドを立てた状態ではクランクと脚が当たるため、メンテナンススタンドを兼ねることができないこと。

2022-12-19
用途:
ちょっと高いけど
対象商品:
38046811

両立スタンドが壊れたのでこちらに変更。何よりよかったのはリヤハブ周りがスッキリして自転車全体がカッコよくなったこと。なお、立てるときにうっかり足の上に立てないように!私はサンダル履きでこれをやってすごく痛かった。

1人が参考にしています
deedee 様2022-08-06
用途:
輸入BMXに使用
対象商品:
38046811

軽量なのにアンテ感は抜群です、おもに5年生の女子が使用してますがセット解除の硬さなども問題ないです。

1人が参考にしています
2022-04-01
用途:
クロスバイクのオプション
対象商品:
38046802

軽くて、収まりも良くて、展開時の操作性もスムーズでとても良いです。足の長さ調節は切断しなくてはいけないので手間がかかりますが、私は切断せずに使ってます。26インチと28インチの自転車に使っていますが後輪の浮きが高いぐらいで、安定悪い事無いので問題ないです。スタンドかけた状態で、前後に揺すっても跳ね上がる事もなく安定してます。取付金具も2種類入ってますので、取付の汎用性も良いのではと思います。

2020-04-23
用途:
スポーツ自転車のスタンド
対象商品:
38046811

簡単にしっかりと取り付けることができました。自転車のサイズに応じて、足を切断してちょうどよい長さにすることができるので、スタンド使用時の安定感も抜群です。どのようなスタンドにするか、いろいろと調べ悩みましたが、このスタンドにしてよかったです。

2020-03-20
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
38046802

フジ トラックバイクに使用。
問題なく取り付けできました。

studio Hz 様2018-05-20
用途:
スタンドの交換に
対象商品:
38046802

安い軽量スタンドがやたら立ちゴケするので交換しようと選択。
安物買いで損するのが嫌だったのでしっかりしたものを買わねばと思い
購入。
んが、自転車の変速機のワイヤー部分と干渉することが現物合わせで
わかり「結構お高かったけど使えない箱に死蔵」とあいなりました。
それとそのまま取り付けると確実にフレームに傷入る金具の形状
プラのU字型スペーサーはあと2個は要る。
それなりに値の張るスポーツサイクルには使いたくない
取付金具構成でした。
もう一本同メーカーの一本スタンドも同時購入。
取り付けは出来そうではあるけども金具の形状同じなので
傷は嫌だ。(新車だし)
しっかりした作りの使えないオブジェが部屋に二本。
また、他製品検討して買い直します。
本体の作りの良さは ★★★★★
取付金具部分はも少し改善してほしい ★★★
買ったけど取り付けられない ★
傷が嫌なので取り付けない  ★

2人が参考にしています
2017-07-08
用途:
ロードバイクのスタンドとマウンテンバイクにもです取り付け可能使用感もとても良いです。
対象商品:
38046802

取り付け可能でした取り付けも簡単で使用感もとても良いですね。
但しロードバイクには、ちょっと高いので7cm足をカットしました。
マウテンバイクハ、29インチなので、カットしないで丁度良かったです。

2015-07-22
用途:
自転車スタンド
対象商品:
38046802

GIOS ANPIOに取りつけました。リアシフトケーブルにスタンドが干渉しますが加工後取付、足も長い為カット。スタンド取付後はやはり2本足、安定しています。この自転車に取りつける場合はある程度の加工が出来る方にお勧めです。

2014-09-18
用途:
スタンドの付いていない自転車に取り付け
対象商品:
38046802

前の方も書かれていますが、自転車を安定して立たせられて前後輪、どちらか片方ずつならメンテスタンド等を使わなくてもこのスタンドで事足ります。ちょっと重いのと値段が難ですが、非常に便利です。

2014-09-17
用途:
チャイルドシートを付けた自転車に装着
対象商品:
38046802

スタンドが1本足だと不安定なため、ネットで検索して評判の良かったこの商品を購入。
非常にしっかりとした作りで足に寸法目盛があるためカットしやすい。
取り付けも容易である。
似たような商品は他にもあるが、これが一番しっかりしている。

2014-05-26
用途:
MTBに使用
対象商品:
38046811

サイドスタンドと違い安定して転倒しません。付属のブラケットでほとんど自転車に取り付けられると思います。付属のボルトを是非ステンレスかチタンで御願いします。

2014-07-15
用途:
自転車
対象商品:
38046802

本体機能は素晴らしい。しかし、付属の樹脂製レッグキャップの耐久性のなさと言ったら、素晴らしい本体機能をスポイルするのに十分な低品質でがっかりする。半年ですぐ摩耗して底が抜ける樹脂キャップではなく、耐久性のあるゴム製キャップへの変更を強く希望します。

1人が参考にしています
2012-11-12
用途:
スタンドの付いていないシングルスピードのバイクに装着
対象商品:
38046802

スタンドの付いていないシングルスピードのバイクに装着しました。
ロード用の片足スタンド(特にアルミ製)は強度に問題が有り、不安定ですが、これはアルミ製でも安定しています。
重さは500g以上有りますのでバイクの重さにこだわる方には向きませんが、普段使いには有ると便利です。

1人が参考にしています
2012-01-23
用途:
自転車、クロスバイクに装着
対象商品:
38046802

装着すると後輪が浮くためギリギリの所まで切断して使用する。後輪が浮いたままクランクを回せるためメンテナンススタンドが不要になった。また前後輪着脱の際も安定してて文句なしです。走りにも全く重さを感じません。ですが御社では供給が不安定なのでしょうか。いつも欠品ですな。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、納期改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。