乾湿両用掃除機のレビュー
- 用途:
- コンクリート切削粉塵の吸引作業
- 対象商品:
- 38278807
主にコンクリート切削埃を吸引するために使っています。
粉塵の吸引をするためいくら高価な掃除機でもすぐ壊れていました。
この価格でこの性能は◎でしょう。
使い捨て感覚で気楽に使っています。
- 用途:
- 洋服店の床清掃
本体に性能は良い。しかしフィルターがよくない。
フィルターは水洗いができると記載があったので、洗ったら、フィルターが縮んでしまったようで、目詰まりをおこし、結果、安全装置のストッパーが誤作動。10分くらいの清掃がまともにできない。
いろいろ試してみたが、周りのシート部分にゴミが付着したままたまってしまい、フィルターづまを起こしている。
タンクにゴミがちゃんと落ちないことが原因。フィルターの外を覆うシート部分の素材を、アルミ網か何か、素材を変更するか、金属繊維のようなもので2重シートにするべき。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 玄関先、靴箱、倉庫、車内清掃
- 対象商品:
- 38278807
【商品を使用した感想】
値段の割には品質が良い
【改善点】
円筒形の本体にホースが巻きつけられる仕様にする。
また電源コードも蓋を開けて収納出来物にすれば!
ホースを取り付けた状態でもコンパクトに収納可能。
【お勧めポイント】
過酷な条件の操作で清掃と言う目的が達成出来る商品です。
使用中に例え壊れても価格がリーズナブルな為・・・
特に悩む程に懐が痛むわけでも無い。そう言う意味合いで
普段使用しないような場所で活躍する掃除機と私は納得の
上で使用しています。
- 用途:
- 作業後の現場清掃
- 対象商品:
- 38278807
吸引力には大満足でした。本体重量も思ったより軽量でした。あとは強度の問題ですがまだ購入して間もないのでそこは今後のことなのでよくわかりませんが、値段も安く購入できて今回は大満足です。
- 用途:
- サーフボードをつくる工場内での清掃作業
- 対象商品:
- 38278807
さすがの大容量掃除機!気持ちよく吸いこんでくれます!ただ細かい粉塵がフィールター周りにすぐ溜まり、パワーダウンしやすいが・・・ある意味それがフィールター清掃のサインと受け止めればノーストレス!フィールターの手入れやごみの出し方もやりやすく大満足!この金額でこの充実感はたまらない・・・しかも1000円クーポンで・・・お得でした。
- 用途:
- ブレーキダストの掃除
- 対象商品:
- 38278807
使い始めかなり良く吸い込みとても重宝しています。ただ吸っている物が細かい為フィルターが詰まるのが早くすぐに掃除が必要になるのですがそれでもほうきで集めるより速いので満足しています。
- 用途:
- 事務所内清掃及び車内清掃
- 対象商品:
- 38278807
音がかなりうるさいので屋内ではそばに人がいると使用できない。
吸引力などはかなりの高レベル。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 倉庫の掃除
- 対象商品:
- 38278807
非常に安っぽい作り。耐久性に疑問があるが、コストパフォーマンスは非常に高いと思います。
キャニスターやフィルターの交換部品の供給があれば、言うこと無しです。
- 用途:
- 厨房の冷蔵庫・冷凍庫の上の清掃
- 対象商品:
- 38278807
厨房の冷蔵庫等の上の、油まみれの埃の掃除に使用しました。
ブラシでこすりながら、バキュームしました。
そこそこのバキューム力はあり、このプライスなら非常に満足です。
高いところでも、軽いので便利です。音だけはうるさいけど、いいと思います。
又、後の掃除もわりと簡単で助かります。
買って良かったと思います。
- 用途:
- 倉庫の清掃
- 対象商品:
- 38278807
本体ステンレス保護のために青いビニールが張られています。剥がしにくいのと、スミのほうが完全に取れないです。あと、電源のコードが硬いので使いずらいです。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 車内掃除
- 対象商品:
- 38278807
吸引力が強いですね。水を吸う事はほとんどないと思いますが、いざという時には役立ちそうです。フィルターの交換部品も売っているのでしばらく使えそうです。
- 用途:
- 現場施工後の清掃
- 対象商品:
- 38278807
パワーが若干弱く感じるが、十分使える範囲かな。
粉塵の清掃に使用しているのでこまめなフィルター清掃は欠かせませんが・・・。
構造がシンプルなので、無理しなければそこそこ使えるかなと思います。軽いのもいいですね。
コードやホース類の巻取りが出来ないのでちょっと不便ですが、値段が値段だけに納得できます。
- 用途:
- 清掃
- 対象商品:
- 38278807
機能自体は問題無いと思うが、ホースが直ぐに裂けて使えなくなった。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 倉庫の掃除
- 対象商品:
- 38278807
1月に購入しました。使用目的は物流倉庫の掃除用です。使い始めは正露丸の臭いがするので(今も)換気は必須です。絨毯も土足の床も専用ノズルが付いているので良いです。吸引力も値段のわりに良いと思います。今まで倉庫の外はホウキで掃き掃除していましたが、こちらを購入してからこれ1台で掃除が済むようになりました。重宝してます。
- 用途:
- 店舗内の清掃
- 対象商品:
- 38278807
こちらの商品を購入してから約3ヶ月毎日使用してます。
使ってみての感想は、金額を考えれば十分だと思います。
今までに業務用の掃除機を何台か使ってきましたが、それらと比較すると性能的には差を感じませんが値段は半分以下です。
欲を言えば改善して欲しい事は幾つか有りますが、その為に単価が上がっては意味がないので工夫次第で改善できると思えるパーツの収納を要望します。
本体の足の部分にパイプが差し込める突起を作れば分割パイプ2本と先端に付ける2種類の吸い込み口を本体に備える事が可能となります。
当方はそれを自作して利便性が上がったのでお薦めします。
これからも安価で良い商品を提供してくれると期待してます。