タペットカバーパッキンセットのレビュー

平均満足度 4.47 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業
618 / 税込 680
74件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-10
用途:
ht81スイフトのメンテナンス
対象商品:
38281214

ht81スイフトのメンテナンスに使用します。
オイルシールが出ている事はありがたいです。

2025-05-11
用途:
BE BH5に

純正で揃えようと思っていましたが、必要な物がセットになっているしこちらのレビューで評判が良いので購入してみました。
ゴムの質も良さそうで全く純正と遜色ない印象です。水平対向エンジンは狭いのでタペットカバー下側のパッキンが引っかからないように慎重に作業すれば漏れもないと思います。密着性も良好ですし、同時に両側ブローバイパッキンとオイルパッキンも変えれば安心です。

2024-09-12
用途:
オイル漏れ修理用として
対象商品:
38280575

H22年式のサンバートラック(TT2)に使用しました。サイズ感も特に問題なく使用できました。カムホルダー部分の角部(合計4か所)に少しだけシール材を塗って組付け、2時間程度待ってからエンジンを始動して漏れてこなかったので良かったです。

2023-12-29
用途:
BH5レガシィC型 タペットカバーパッキン交換
対象商品:
38281187

注文コード38281187 品番TP9091K、2001式BH5C型、EJ208エンジンに適合しました。
過去に交換した純正品より若干肉厚で、取付け時の圧着感が良好でした。

2024-02-09
用途:
所有車の交換対策用
対象商品:
38280575

オイル漏れが発生し、即交換作業用。 角には念のため液体パッキンを併用。
価格も安い。ディラーの行く手間もなし。 修理も簡単。

1人が参考にしています
2023-07-11
用途:
タペットカバーパッキン交換
対象商品:
38280575

純正同等の品質でボルト部のOリングも付いているので良かった。おかげでオイル漏れ直りました。

2人が参考にしています
オオクラ 様2024-02-28
用途:
HA25Sアルト シリンダーへッドカバーパッキン交換
対象商品:
38281205

硬化したパッキンを交換して、オイル洩れの防止をはかります。

2023-02-26
用途:
タペットカバーオイル漏れ修理

BH5 ターボ車 必要なパッキンがセットになっているのが良い。部品が手軽に買えてDIYでかなり安く済むので大変助かる。

2022-05-16
用途:
K20Aプラグホールパッキン交換
対象商品:
38280846

若干のオイルにじみが有ったため、単体のみ交換しようと思ったが思いのほかセットが安かったので3点すべて交換した。
純正品と変わらない品質でコストパフォマンスが良いと思います。

2022-03-24
用途:
オイル滲み修理
対象商品:
38281065

ヘッドカバーに必要なパッキンが全て入っているので便利です。
今のところオイル滲みもありません。

Free Works K 様2022-02-03
用途:
エンジンヘッドカバーガスケットの交換
対象商品:
61021134

ニッサン純正品に比べ価格が安いので助かります。品質も特に悪いようには感じません。頻繁に交換する物ではないので、耐久性が有ることを期待しています。

2021-06-10
用途:
オイルが滲んでるタペットカバーのパッキン交換
対象商品:
38280864

他メーカー品より若干高いですが、純正品と変わらない位の信頼性があります。以前安い他社製を使用したら数か月でオイルが漏れたことがありました。それからは武蔵さんのを愛用してます。

有限会社正栄商会 様2020-10-05
用途:
自動車整備
対象商品:
38281232

安い!
製品の特性上、長期間使用してからでないとコメントはできませんが、1か月使用して問題はありません。

1人が参考にしています
ケーズガレージ 様2020-12-04
用途:
中古販売車の修理
対象商品:
38280541

車両情報から部品検索出来てピッタリ交換できる部品です。取り付け後オイル漏れも止まり(一応、コーナー部分や角部分には液体ガスケット塗布しています。)良い感じです。

2020-08-09
用途:
オイル漏れ修理
対象商品:
38280575

TW-2のサンバーに使用しました
値段も安くて良いと思います、サンバーはオイル漏れしやすいので次回も注文すると思います

2020-07-04
用途:
部品交換
対象商品:
38280575

メーカーで純正部品が高くて、適合確認で見つけました。良い部品です。

土佐手作餃子 様2019-11-28
用途:
パッキン交換
対象商品:
38281031

プラグ交換をした時、プラグにオイルが付着していた為交換しました。タペットカバーパッキンの交換は簡単でした。

2020-04-23
用途:
スバルEN07エンジン
対象商品:
61021222

スバルR1のタペットカバーからのオイル漏れが酷くなってきたので交換しました。スバルEN07系のタペットカバーのオイル漏れは持病とも言われている様ですね。プラグホールまでオイルが溜まっていて凄いことになっていました。
交換後はオイル漏れは無くなり満足しています。

1人が参考にしています
2020-02-26
用途:
ファンカーゴのオイル漏れ
対象商品:
38280943

若干の滲みが確認出来た為、交換しました。何の問題も無くスムーズに作業ができました。

2019-11-11
用途:
メンテ
対象商品:
38280541

交換後1週間近く経つが問題ない。純正にくらべかなり安いので助かります。消耗品なので。