ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)のレビュー

平均満足度 4.56 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
209 / 税込 230
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-07
用途:
浴室換気扇のベアリング交換
対象商品:
38400634

INAX製の浴室換気扇(UF-23A)が、年々うるさくなって来ていたので、交換してみました。交換に先立ってシロッコファンに積もったホコリを取ったところ、それだけでかなり静かになりましたが、ベアリングも交換したらさらに静かになって「ブーン」といったうなり音がほとんど気にならなくなりました。換気扇のベアリングは圧入されているのかと思って、ちょっと構えていましたが、うちのは指でかんたんに抜けました。

2023-08-07
用途:
手釣りの巻き取り用具の改善
対象商品:
38400363

手釣りで使用していた巻き取り用具のベアリングが鉄製だったので、海釣りでの使用で錆びついてしまったためステンレス製の本品を6個購入しました。検索でサイズが探せたのでとても便利でした。おかげで問題なく組み立てることができました。固定用のネジもステンレスにしたので以前より長持ちすると期待しています。

1人が参考にしています
2023-06-15
用途:
多用途
対象商品:
38400905

今回はモーターに使用しました。湿度が高い場所で定期的にオイルも付けたいのでオープンタイプにしました。さすが一流メーカー トラブルありません。

有限会社永田電機 様2021-01-19
用途:
パイプを利用してモーターをスライドする時に使います
対象商品:
38400634

手作りでモーターをスライドするように使用してみました スムーズにモーターをスライドさせることができました

1人が参考にしています
2020-05-06
用途:
ヤマハのペダル改造に
対象商品:
38400722

ヤマハのフットペダルの改造に使用しました。
ベアリングを純正で買うとすごく高いので規格品のこちらを使用。
いい感じに仕上がりました。

2020-05-15
用途:
リール用(海用)
対象商品:
38400765

リール用に購入したのですが、回転がスムーズで品質は題なさそうです。

2020-03-28
用途:
おもちゃ
対象商品:
38400311

脱脂するためにオープンタイプを買ってみました。意外にも、この商品は最初から軽く回り、脱脂の必要はありませんでした。軽く回る必要のある用途には適していると思います。

2020-01-30
用途:
換気扇のモーターベアリング交換
対象商品:
38400311

ベアリングに関して無知なのですが、通常の蓋がされているタイプと見た目が違い、グリスなどを入れにくいように思えるので少し不安です。
まあ、トップメーカーの商品なので大丈夫なのでしょうが。

2020-02-03
用途:
仕事柄古い機械のメンテナンスのために購入
対象商品:
38400372

草刈機のヘッドギアに使用。
こういうパーツは大変助かります。

1人が参考にしています
2019-07-04
用途:
釣り用リールのリペア
対象商品:
38400783

古いベアリングより交換した所、異音も無くなりとても満足しています。次回も利用させていただきます。

2019-03-04
用途:
自転車のSPDペダルに使用されているベアリングの交換に用いました
対象商品:
38400747

Crank Brothers社製Candy SL(2009年モデル)SPDペダルのオーバーホールした際に、元々使われていたシールドベアリングにサビが出ていて、動きが渋くなっているためにこの商品を購入。 各寸法はノギスで調べておいたので同サイズの品が届き、無事に交換作業が完了。 スムーズな回転を取り戻しました。
元のシールドベアリングにもメーカーは不明ながらも日本製が使われていましたが、スチール製のために錆びてしまったので、雨天でも走行する私にはステンレス製が向いていると考えて、こちらの商品を選んだ次第です。

2017-06-23
用途:
ラジコンエンジンの補修
対象商品:
38400582

ラジコンエンジンは非常に高回転で使用する為錆が発生すると性能が著しく低下します。
これまでは一般のSUJ材の物を使用していましたが今回SUS材の物を購入してみました。
未だ耐久テストは出来ておりませんが期待しております。
型番数が少ないので607辺りが有ると助かります。

2016-06-01
用途:
ロードバイクペダル
対象商品:
38401036

ロードバイクペダル スピードプレイ用です。
前も購入して交換しているので良くも悪くもないです。

2020-10-18
用途:
スケートボードのベアリングに使用
対象商品:
38400311

商品の写真は8個のボールベアリングになっていたので購入に至ったのですが、
実際に手元に届いたものは7個のボールベアリングでした。
間違いなのか写真の使い回しなのか正確な表記や写真に差し替えて頂きたいです。

1人が参考にしています
2016-05-30
用途:
釣具のメンテナンス
対象商品:
38400844

安心の日本製十分です

2015-08-07
用途:
リールメンテナンス
対象商品:
38400731

製品ムラが少なく非常に良い

2015-12-14
用途:
スピニングリールのハンドル軸
対象商品:
38400756

スピニングリールのハンドル軸のベアリング交換に使用しました。見違えるほど回転がスムーズになりとても満足しています。価格も安くコストパフォーマンスは最高です。

2018-02-13
用途:
修理
対象商品:
38401036

特別良くも悪くもない普通のパフォーマンス、普通の修理部品。