トグルスイッチ(基本形) Sシリーズのレビュー

平均満足度 4.49 (143件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
419 / 税込 461
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
143件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-10
用途:
溶接作業機器の固定角度調節スイッチとして

動作感触がとても良いし安定である。
尚、鉄工所など微粉末が舞う環境では必ず
専用ゴムキャブをしないとスイッチ本体の中に
思いのほか多くの微粉末が入り込んで動作が
不安定になります。
感触が違ったので分解すると多くの鉄粉が入っておりました。

2025-11-25
用途:
電子工作の電源切替に使用
対象商品:
33662537

電子工作の電源切り替えに使用。必要に応じDCとACに切り替えて使用しています。中立にすると、どちらもオフになるため安全性が高まります。少し大型な感じもしますが、さすがにNKK製。ガッチリとした製品で、切り替えも確実です。安心して使っています。

佐伯農園 様2026-02-13
用途:
盤内に組み込んだインバータのON/OFFに使用
対象商品:
38444174

単投2極を購入し接点をダブルに使用する事で、接点な接触不良を防ぎ長寿命化を図りました。

2025-05-19
用途:
後付けオートライトの電源スイッチ
対象商品:
38444156

思っていたより少々大きかったですが、付けたかった場所に付けられたので良かったです。
装着した結果、このサイズの方が使いやすかったので良かったです。
近所に電子部品店が無くなってしまったので、モノタロウさんに扱いがあって良かったです。

2025-04-07
用途:
制御盤製作に使用

操作BOX上のスイッチとして。
小型三相モータの電源ディセーブル・スイッチとして2相断路に使用。
三相モータとしては2線を切るだけで良く、静電気排除の為S相だけ常時接続とするには、双極単投で充分に機能を果たす。
ネジ留め端子でありハンダ付け不要なことから盤内配線しやすい。
3極単投だとレバー操作トルクが重くなるので双極単投とした。

2025-04-04
用途:
機材修理

ロッカスイッチの故障から切り替えやすい形状のトグルスイッチに交換しました。 軟らかな切り替えが好みからレバーにチューブを差し長くして使用してます。 機能は問題無しです。

2025-05-29
用途:
自作電気配線に

コンパクトな本体ですが造りはシッカリしていて信用できました。

治郎兵衛 様2025-02-27
用途:
照明や換気扇のスイッチ
対象商品:
38444104

シンプルで使いやすいです
ハンダ留なので安心です
価格もとても安くてコスパが良いです

2024-03-06
用途:
機械に組込み
対象商品:
38444104

適度な重みのある切り替え時の感じが良いです。軽く触っただけでは切り替わらないので、うっかりミスが防げそうです。

1人が参考にしています
有限会社大島技研 様2023-08-08
用途:
照明のオンオフ
対象商品:
38444174

30年以上前から使っているトグルスイッチが壊れたので購入しました。普通に使えて良かったです。

2人が参考にしています
タカシマ電工株式会社 様2024-12-02
用途:
制御盤製作時

メーカーの在庫が切れていたので、大変助かりました。

ギャンプス 様2023-08-13
用途:
オリジナル・ギターアンプの電源スイッチならびにスタンバイスイッチとして
対象商品:
38444174

極間の物理距離が長い、相間の距離も確保され、筐体自身の絶縁性能も高い。これら3つの要素により、ショート(短絡)しにくく、安全性の高いアンプ作りを可能にしています。

2023-06-21
用途:
精密機械の製造
対象商品:
33662494

s-331が品切れになっていた時があったのですが,復活してよかったです。

2人が参考にしています
2023-03-31
用途:
交換
対象商品:
38444271

Y端子にて施工するとYが開くことがある
丸端子で施工が原則のようですね
作動は比較的にいい具合ですね

1人が参考にしています
2023-02-28
用途:
自動車電装のコントロール
対象商品:
38444217

教習車の訓練用機材のコントロールボックス製作に当スイッチを採用。防水カラーキャップを装着し、色分けによる操作性向上を図りました。
信頼性の高いスイッチで今後も頼りにしたいところです。

1人が参考にしています
2023-05-18
用途:
車内で利用
対象商品:
38444515

しっかりとした動作。硬めでちょっと触ったくらいでは動作しないので誤作動を抑止できます。車内で電装品の制御に使用。良品です。

1人が参考にしています
平和機電サービス 様2023-04-20
用途:
制御盤製作
対象商品:
38444217

半田か乗りやすく配線しやすい
いつも愛用しています。

1人が参考にしています
Precision Auto 様2023-01-04
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
33662537

トラック用コボレーンの開閉切り替えスイッチ交換用に使用。交換後は問題なく又、長期使用できそうです。

1人が参考にしています
2022-07-04
用途:
装置に
対象商品:
38444296

在庫があることに感謝です。モノタロウさんの購入担当の方すごいと思います。

2022-05-07
用途:
自作オーディオ機器(主にアンプ)の電源SW
対象商品:
38444104

このトグルスイッチは、オーディオ機器の自作を始めた40年以上も前から定番として使っています。
今までかなりの数を使用してきましたが、トラブルは1件もありません。
信頼している部品の一つです。

1人が参考にしています