大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズのレビュー
- 用途:
- ライブハウスにて、数十年物のピンスポ補修部品。
600wクラスの電球のピンスポを使用していますが、15Aの開閉器だと何度かショート事故が起こり、(OFFれない) 30Aのこちらを採用してみました。
稼働時間はまだ短いのですが、現在トラブルは起きておりません。ついでにスパークキラーも入れましたが。
開閉の重さは増しますが、安心感があり良かったと思います。
- 用途:
- 機械部品
頼まれで購入したので何に使用したかはわかりません。何かのスイッチでしょう。
- 用途:
- 自作3相200V バッテリー充電器の電源SW
- 対象商品:
- 75804486
以前から同型のS-833は何度か使用しているが、何と言っても日本開閉器の製品は
安心して使用できます。
- 用途:
- リチウムイオン電池と1500Wインバータの間のメインSW。
- 対象商品:
- 38444953
片側30Aで、合計60A、~27Vの電源を切ることに、何の問題もなく使用できている。
このような大電流のON,OFF用のSWは探したがなかなか見つからず、ブレーカー使用かと迷っていた時に、本機にたどりついた。
素晴らしい商品だ。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 38444944
元々使われていたスイッチがショートしたので交換しました。滅多に壊れることは無いと認識していたので初めて交換しましたが単純明解なスイッチで簡単に交換出来ました。また、すぐに届いたのでその点も大変助かりました。
- 用途:
- 車への取付
- 対象商品:
- 38444953
車の内部電源と外部電源の切り替えに使用します。許容電流が30Aなので安心して使えます。配線がネジ止めなので楽に出来ます。レバーの操作はもう少し軽いと良いですね。
- 用途:
- キャンピングカーのサブバッテリーへの充電・放電回路を走行充電だと0.6V~1Vのロスがあるため、ロス解消の為マニュアルで直結出来るように改良しました。
- 対象商品:
- 49020946
回路の状態から常時10A前後の電流が流れる為(最大30A位まで対応したかった)、それに十分な対応が出来る部品を探しており、希望に応えてくれる商品を見付けられ良かったと思っています。
- 用途:
- AC~DC切替
- 対象商品:
- 38444953
容量が大きいので本体サイズも大きいと イメージしてたけど
デカいなぁ~。レバーがとにかく硬すぎて切替たとき指に衝撃が痛いくらい。誤操作防止には良いかな。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 2台のアンプ出力を1セットのスピーカーでモニターするために切り替えに使用
- 対象商品:
- 38444953
思ったより頑丈に出来てた。商品写真では分からなかったが、接続電極がネジで使用しやすい。
- 用途:
- solar電源と一般電源切替
- 対象商品:
- 49020946
solar電源をバッテリーに充電して、インバーターで100Vして、1階天井照明に沢山つかってるので、
曇りの日は、電力足りず 。
そこで、地元電力に切替て戻します。
調子よく活用できてます。
1点 問題は、バネが強く 女性では切替やりにくいので。分解して、バネを少し短くして、20%ほど軽くして使ってます。
失敗したらいけないので、2コ購入してます。2コとも正常につかえます。
- 用途:
- 三相モーターの正転逆転切替スイッチ
- 対象商品:
- 49020946
ユーザーの依頼で三相モーターの正転逆転切替スイッチ用として使用しました。
負荷容量に対し充分余裕があるので、長く使用出来ると思います。