小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズのレビュー
- 用途:
- アミューズメント設備の主電源スイッチ更新
スイッチが故障してしまい、同じ型番がまだ入手可能だったので購入しました。1個から購入できすぐに入手できるのでいつも助かっています。
- 用途:
- 車両用配線のスイッチとして
- 対象商品:
- 38444113
耐久度は事業用としても問題ないと思います。趣味で使うにはややお高く感じますが故障などを考えるとちょうどいいかもしれません。
- 用途:
- 加工機の操作パネルのSW交換
- 対象商品:
- 38444497
毎日100回以上操作する(10年以上使った)SWが壽命で壊れた為。
同じメーカーのSWを選択しました。
パネルから出る高さの調節するねじが廃止され扱いやすいと感じました。
パネルの厚さがもっと厚いと止められなくなる恐れがありますが弊社の場合ちょうど良い具合でした。
- 用途:
- クレーン車のスイッチ
- 対象商品:
- 38444226
この商品と、防水キャップ(AT-4181-k)購入をしましたが、防水キャップについては装着出来ませんでした。キャップ自体がリングに引っ掛ける仕様になっているため、スイッチ本体に自作でリングを追加しなければなりませんので注意が必要です。スイッチについては、レバー根元にもOリングが内蔵されており、素晴らしい出来栄えです。
- 用途:
- 制御盤の改造
- 対象商品:
- 38444497
製品としては確りしていて良いです ナットはダブルのほうが使いよい
ネジ部はもう少し欲しい 取付板厚2.3mm名盤1.6mm。
かなり昔の(15年)物とスナップの方向が逆で吃驚 7連全部やり直し。
- 用途:
- 電動機械のスイッチ
- 対象商品:
- 38444497
当社の機械が故障をしたのでが同型のスイッチをさがし取り替えた、永く使っている機会なので同型の部品が手に入ったことは喜ばしい
- 用途:
- 高所作業車の手元ライト
- 対象商品:
- 38444183
問題無く使用できた。スイッチの感覚も非常に良く気に入りました。また、今回使用した場所は防水性の必要な場所だったので、ゴムの防水キャップも同時に購入しました。
- 用途:
- 防水が必要な箇所で
- 対象商品:
- 38444201
取り付け部に Oリングが入っていて防水性があり、別売のゴムキャップと併用すれば、かなり防水性を確保できるのでとても良い
- 用途:
- バイク等の追加ライトのスイッチ
- 対象商品:
- 38444113
品物事態は良いのですが、取り付け部の肉厚が厚い部分だとねじ山がパネルから出なくナットの締め付けも出来ません。
やむなくねじ山の下部を削ったりパネルの内側を削り装着しました。
同時に防水用のカバーも購入しましたがねじ山が短く装着出来ずに残念です。