ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズのレビュー
- 用途:
- デジタタルサーモスタットの電源スイッチ
- 対象商品:
- 38445477
スガツネのスイッチパネルの化粧パネル幅を少し削り、スイッチ枠に入れるため、本品の縦方向も少し削りましたが、うまい具合に収まり、満足しています。
- 用途:
- 工場の防塵対策
- 対象商品:
- 75802641
工場の鉄粉やほこりが舞っている所に設置するSWに使用しました。
これまでのSWは2ヶ月くらいしかもたなかったのでこれに替えてみましたが結果は2か月後ですかね。
埃が溜まって動きが悪くなることが予想されるので防塵カバーも付けました。
パネルを図面通りに切ったのですが、少しグラグラするようです。
もう少しきちっとはまってくれると良いのですが。
- 用途:
- 製品の部品に採用
- 対象商品:
- 38445477
標準品として便利に使っております。CE,ULもOKで、RoHSもOKなので海外向け製品はほとんどこれを使っています。
- 用途:
- DC電源機器の電源スイッチとして
- 対象商品:
- 75802641
DC電流を多く流せるスイッチなので目的達成。
(世にスイッチは多いが、DC電流を多く流せるのは意外と少ない。接点の寿命は「日開」なので全く心配していません)
- 用途:
- オートバイのアクセサリー用で カウルに埋め込んで取り付け
- 対象商品:
- 38445477
雨の中でも走るので防水スイッチを探していてボートなどにも使えると書いてあったので 購入しました
フルカウルのバイクなので 綺麗に埋め込む事ができ 大変満足しています。防水に関しては わざわざ水を掛けることも
無いので解りません。走行中雨に降られた時の保険です。
ON/OFFは○―でなくアルハベッドの方が ズバリ解りやすいのでは
- 用途:
- 船舶の外装に設置
- 対象商品:
- 38445477
IP67適合の防水性ということで、パネルを船舶の風雨にさらされる場所に設置しましたが、特に故障なく使用しています。(淡水です)3個を1年間使用し、今回は別の個所用に追加購入。しかしパネルのゴムが紫外線の影響かすべて破れて来ました。これが破れなければ大満足です。上から保護するプレートなんかあってもいいですね。
- 用途:
- 制御盤(小型)の電源スイッチとして使用
- 対象商品:
- 38445477
このスイッチを使用した制御盤の再受注もあるし、客先でも満足していただいていると思います。
電線との接続には、はんだこてを使用しました。