オイルパンドレンコックのレビュー

平均満足度 4.34 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルパンドレンコック SUN
SUN
189 / 税込 208
41件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-03
用途:
オイル交換
対象商品:
38590194

純正品に比べて磁石部分の作りがチョットいただけないが、問題なく使える。

2018-05-04
用途:
オイル交換のついでに
対象商品:
38590307

長年の使用により、ボルトの角が丸くなってきましたが、この価格なら遠慮なく交換できますね。

2016-09-29
用途:
10万キロメンテナンス
対象商品:
38590282

オイル交換時期についでに交換
メッキ部分の錆が心配

2016-05-17
用途:
オイル交換
対象商品:
38590203

まだ使っていませんが アルミオイルパン損傷対策に これを探していました。
やっと見つけました。

2019-01-25
用途:
自家用車メンテナンス
対象商品:
38590352

特に可もなく不可もなく、普通です。
通常品と大差ありません。

2017-11-16
用途:
オイル交換
対象商品:
38590212

このサイズはホームセンターで簡単に手に入らないので助かります。

2017-02-28
用途:
L28 用に
対象商品:
38590212

中々旧車用は有りません、品質は安いのでこんなモノ?スム-ズに入って洩れが無ければ問題無し。

2016-10-17
用途:
オイル交換
対象商品:
38590291

純正同等問題なし。
コストも安く問題なし。

2015-04-25
用途:
予備部品
対象商品:
38590325

オイル交換時に六角をナメた場合の予備部品として、安価でしたので購入。
ネジ部は問題無さそうですが、六角天面部にザックリとした大きな傷がありました。
天面なのでオイル封止機能には影響しないし、オイルドレインが外から見える訳ではないですが、外観的にハズレ品が届いたようです。

2013-07-23
用途:
ハイエース(1KZエンジン)に使用
対象商品:
38590185

毎回交換が理想の部品なのでこの価格はとても助かります。当たり前ですが、漏れなどなく今後も安心して使用け継続したいとおもいます。

2016-01-15
用途:
オイル交換時
対象商品:
38590352

特に純正品と変わらず

2015-11-19
用途:
オイルのドレーンコック
対象商品:
38590203

安いです

2013-07-23
用途:
ハイエース(1KZエンジン)に使用
対象商品:
38590185

毎回交換が理想の部品なのでこの価格はとても助かります。当たり前ですが、漏れなどなく今後も安心して使用け継続したいとおもいます。

2017-04-07
用途:
交換用ドレン

通常の使用は問題無いでしょうが磁石を装着する底面がフラットじゃ無いので座りが悪い。
結局元のドレンを使用しました。

2014-08-29
用途:
SUZUKI エブリーDA62W OILドレンプラグ
対象商品:
38590316

エブリーのオイルパンドレンプラグのねじは長さが10mm位しか無い為、長年脱着していると
オイルパン側のねじ山が崩れて締め付け出来なくなります。(GH-DA62W型)
今回購入した物は、ネジ長が22mmあるので、現状奥側にはねじ山が残っていますので、
そこに掛けて締め付け出来ました。
短いネジ長を使用している方は、早めにこちらの物に変えた方が得策ですよ!

私は、タップボルト(ドレンプラグ)を同時購入し使用しました。

1人が参考にしています
2013-05-26
用途:
ホンダ車の軽自動車バモス
対象商品:
38590352

近くのホームセンターと大して値段には差がありませんが(少しは安い)、他の商品と一緒に頼むと手間が浮くので買いました。ものも充分満足です。

2013-01-17
用途:
ダイハツアルミオイルパン用
対象商品:
38590203

KF型の古いオイルパンには首下9mmの短いドレンプラグが使われていましたので、数回のオイル交換でねじ切れることがあります。
最近の純正部品は首下16mmあるそうなので安心です、その代用として使えるものです。
ねじ切った後で少し長い分だけでも30N・mで5回締めてもねじ切れる様子がありません、応急用にも使えるようです。

4人が参考にしています
2012-08-02
用途:
一般整備
対象商品:
38590325

スバル用のM20 P1.5について2面幅19mmと記載されているが実物は17mmだった。誤記と思われます。スバル純正品は2面幅17mmなのでむしろ好都合でしたが。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
メーカーに確認致しましたところ、メーカーカタログの誤記で正しくは二面幅17mmの商品との事でございましたので、弊社の登録情報も修正させて頂きました。
ご指摘、誠にありがとうございました。

2014-04-05
用途:
オイル交換に使用
対象商品:
38590316

安くて満足

2012-05-05
用途:
ニッサン用だけどダイハツ
対象商品:
38590221

日産用と有りましたが ダイハツ車に使いました 何の不具合無く使えています