シール形超小形基本スイッチ D2SWのレビュー

平均満足度 4.62 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シール形超小形基本スイッチ D2SW omron(オムロン)
omron(オムロン)
249 / 税込 274
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。 【用途】自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-25
用途:
バイクのブレーキスイッチ
対象商品:
38611483

ゲイルスピード、VRC等ラジアルマスターに使います。
純正(アクティブ)も決して高くはないのですが防水ではないのでこちらでプレート含めて自作します。

1人が参考にしています
2024-03-28
用途:
掃除機ヘッドの部品交換
対象商品:
39036846

掃除機ヘッドのブラシスイッチが不安定だったので似たサイズで防塵タイプのこちらに交換。2つの取付穴は小さめだったので丸やすりで削って穴を拡張し取り付けた。結果的にはスイッチが原因ではなかったが、交換前よりもアップグレードしているので耐久性も向上していると思う。

2023-02-04
用途:
掃除機の回転ブラシ駆動スイッチ
対象商品:
39036846

掃除機の「回転ブラシが回らない」故障でヘッド部を分解してマイクロスイッチ不良が判明。同型サイズを探し交換、快適に復旧できました。商品の種類が多く助かります。

1人が参考にしています
2021-08-24
用途:
リンナイ衣類乾燥機乾太くんのスイッチの修理に使用
対象商品:
39036846

このSWには端子の長さ等でバリエーションがありますが、何とか乾太くんの修理に使用できました。

1人が参考にしています
2021-05-06
用途:
ducati900slのブレーキランプスイッチに使用。
対象商品:
39036855

イタリアの名車、ducati900sl のブレーキランプスイッチに使用。大変満足しております。

2021-02-20
用途:
ラジアルマスター用のブレーキスイッチ。
対象商品:
66548493

油圧式のスイッチが気に入らなかったので、こちらを使いステーはアルミ板から自作で対応しようと思っています。

2020-10-27
用途:
温水便座の着座スイッチの修理
対象商品:
39036751

元からついていた厳密な型番は違うものでしたが
サイズやシール機能等が同等であり問題なく交換して利用できています。

2020-05-31
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
38611501

ブレンボのブレーキマスターのスイッチで使用しました。標準品は防水仕様ではないのですぐに壊れます。こちらは防塵防水でしっかりと仕事してくれます。

1人が参考にしています
2020-03-03
用途:
バイクのフロントブレーキライトスイッチ
対象商品:
39036855

所有するバイクのフロントブレーキ(ブレンボ)のライトスイッチが作動不良となり、こちらを購入し交換。真ん中の青線は使用しないためカット。リード線端部にギボシを装着し、問題なく正常作動しております。

1人が参考にしています
2020-03-07
用途:
バイクのブレーキスイッチとして
対象商品:
39036846

ブレンボラジアルマスターのスイッチが壊れたので代替として使用。
問題なく機能しました。

堀越畳店 様2019-08-25
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
38611562

この超小型のマイクロスイッチ、昔の機械には 結構使っているんです、探して探して やっと合うもの見つけました、代用出来ました。

2018-02-13
用途:
クラッチスイッチの交換
対象商品:
38611535

ブレンボのクラッチマスターのスイッチに使用。防水になっていて信頼性が高いです。

2人が参考にしています
加藤電機 様2017-03-28
用途:
位置検出用
対象商品:
38611544

防水タイプなので粉塵、水分のある環境でも使用できて信頼性が高いので、非防水タイプの交換時にはこちらの商品を使用しています。

株式会社平川電装サービス 様2017-01-16
用途:
工作に使用
対象商品:
38611553

シール形で使用場所を選ばないところが良い。小型の割には3Aと容量もある

2015-08-29
用途:
洗濯機のオンオフスイッチの修理のため
対象商品:
38611501

洗濯機のオンオフスイッチが動かなくなり交換の為に購入しました。オムロンのスイッチで安心して使用できます。

1人が参考にしています
2013-06-26
用途:
水、塵がかかる環境で使用
対象商品:
38611544

エアーパックにしっかり包まれた上、しっかりした箱に入っていて安心しました。
スイッチ自体はIP67謳う通りの性能、何度も使用しているので心配不要です。