パワーリレー G5LEのレビュー
- 用途:
- ジャンクションボックスのリレー交換(NECのMR301-N9 zx-10(zxt00b)
NECのMR301-N9の中にあるスタータリレー(26021-1063 26021-1070)
の代替品で買いました
9vではなく12v使用でしたが、全く問題なく動きました
- 用途:
- 劣化により交換
バミューダトースターの基板に使用されているリレーの接点が焼けていたので交換用としました。
- 用途:
- 植物の栽培管理システム作成
- 対象商品:
- 39067716
機能的には汎用のものなので日本メーカー品で高信頼性を求める必要がなければ、海外メーカー製を検討するのもよい。海外性は小型で安価のものもある。
- 用途:
- ステレオアンプの遅延リレーの交換修理用に使用した。
- 対象商品:
- 39067707
交換修理してから数年経つが故障トラブル等なく安定した動作をしている。
- 用途:
- rx8ドアスピーカーアンプ
- 対象商品:
- 39067752
ドアスピーカーの音が出なくなり、アンプ叩くと出たり出なかったり。リレーを交換したら治りました、最高です。
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 39067743
昔の基盤のLC1とかいうパワーリレーの互換品を探していて、これが寸法や足の位置が似ていたので、買ってみました。まだ実装はしてませんが。テスターで測ったNO、NCも同じだったので使えそうです。
- 用途:
- 24Vリレーからの交換
- 対象商品:
- 39067707
中国製リレーの型番検索で購入しました。寸法に多少の違いはありましたが、ピン位置はぴったりなので無事交換出来て満足しております。
- 用途:
- ガレージの電動シャッターの修理
- 対象商品:
- 39067716
ガレージの電動シャッターが突如、動かなくなったので、これに交換したところ、一発で治りました。耐久性は不明です。
- 用途:
- 修理用
- 対象商品:
- 39067761
他社製のリレーが焼き付いて動作しなくなったので、信頼性の高いこの製品に換えました。
ピン配置は同一で問題なく交換できましたが、筐体が元々のよりも若干大きく、基板の収まりが悪くなってしまいました。
元々のよりは長持ちすることを期待しています。
- 用途:
- 制御用リレーとして使用しています
- 対象商品:
- 39067725
端子電流が10Aと多く満足しています
改善点は万能基盤の穴の配置があっていないため基盤の穴の位置にあった配置に端子を変更してほしい
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 自動車部品の補修
- 対象商品:
- 39067707
ダイハツ車のコンビネーションスイッチ内ウィンカーリレーの不良により間欠モードが動作しなくなったことから、当商品を交換部品として購入。元部品のTaikonoのCRX-250よりケースが若干大きいですが、端子位置も同一で問題なく使用可能でした。
- 用途:
- 車の電気系アクセサリー取付時の電源コントロール
- 対象商品:
- 39067707
コンパクトで気に入っています。今まで3個使用していますが、作動不良も無く、安心して使用しています。価格も安いので助かっています。
- 用途:
- クルマのリレー修理
- 対象商品:
- 39067752
20年ほど前の車のバックランプが点灯しなくなり、ワイパーリレーが不良と解りディラーに部品としてリレーAss’yの購入に行き聞いたところ、部品は有るが¥9000-以上と言われ、以外にも高額のため購入を一旦留まり、リレーの中を点検の結果、プリント基板に付いてるこのパワーリレーの接点不良と解ったのですが、日本製ではなく型式らしき表示もなく、オムロンの製品情報からこのリレーを探し当て今回購入し取り付けました。ランプの作動は良好です。¥9000-が¥200-程ですみました。大満足です。
- 用途:
- 電気ポットの修理用
- 対象商品:
- 39067761
電気ポットが沸かなくなりました。調べたらリレーのコイル断線でした。パナのものでしたがオムロンで同じ定格のリレーがありましたので購入させてもらい、無事修理出来ました。