ミニ平型ヒューズ 1個のレビュー

平均満足度 4.48 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニ平型ヒューズ 1個 FUJIX(フジックス)
FUJIX(フジックス)
66 / 税込 73
電装品・配線回路の保護に。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-10
用途:
アシスト自転車のライト

アシスト自転車のライトの保護ヒューズが切れました。ホームセンターでは売っていなかったので、monotaroで探したら安く買うことができました。よかったです。

2025-06-29
用途:
自動車のアクセサリーに使用
対象商品:
38628432

自動車のアクセサリー電源と追加した電装品との間に使用。特に問題無し。

2025-09-26
用途:
スクーター

トリシティ125 SEC1J 2019年式の予備車載用に使用。
何も求めていないので可も無く不可も無くです。

2025-01-21
用途:
バイク整備作業
対象商品:
38628432

規格ヒューズなので、期待通りの性能で全く問題ありません。

2024-05-14
用途:
NB1ロードスターの予防整備

他の注文品とは1日遅れての発送でした。車内のヒューズボックスに1個しか使われてないので、1個から買えて良かったです。

2023-07-16
用途:
オートバイ用電装品(ETC車載器等)の配線
対象商品:
38628441

個人ユースには少数購入可能なのがありがたい(特に5A未満の小容量タイプ)。これで容量1Aが選択できれば尚良かった(無いので無駄に多い10個セットを別途購入)。

2024-02-29
用途:
バイクと車のメンテ
対象商品:
38628493

カーショップの物より、コスパが優れているので、今後も利用したい。

2021-07-26
用途:
原付バイクの修理
対象商品:
38628484

現在、20年以上前のバイクのメンテナンスをしており、意外と落とし穴になっているのがヒューズの管理です。切れていなくてもヒューズそのものに老化が生じており、電気の流れやヒューズのプラスチック部分の経年老化でダメになっていた為交換しました。

1人が参考にしています
2020-12-20
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
38628432

車輌側、あるいはアクセサリー側の問題だと考えられるがよく切れる。
切れても気軽に交換できる価格なので助かる。

XAC 様2020-09-10
用途:
バイクに使いました
対象商品:
38628441

他に干渉する事もなく普通に使えてます
電圧も安定します
一個単位で発注できるので、他の物と一緒に頼めたらお得です

2020-09-05
用途:
車のリアモニターが映らなかったので。
対象商品:
38628432

急いでいましたので、いつもの部品商に確認したところ、あまり取り扱いが無いので直ぐに間に合わなかったがモノタロさんは一個から購入出来て非常に助かりました。

株式会社トーヨータイヤ西札幌サービス 様2020-08-28
用途:
自動車修理
対象商品:
38628441

一般になかなか売ってないアンペア数だったので助かりました。

2020-01-19
用途:
バイクのヒューズ
対象商品:
38628484

必要充分な性能です。1個数で購入できるので、送料調整に丁度良いですよ。

2019-11-16
用途:
社用車のヒューズ交換
対象商品:
38628475

初めて車のヒューズが切れましたが、1個から注文できて良かったです。

2018-12-13
用途:
補修部品
対象商品:
38628511

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

2017-12-15
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
38628441

自家用車修理に使用。3A容量のものは近所で入手できず、1個から購入可能で便利であった。

2017-01-12
用途:
古くなったヒューズの交換
対象商品:
38628466

いまのところ不具合はみられません。ホームセンターでは扱っていないアンペアが揃っているので助かりました。

アーチャー企画 様2018-03-24
用途:
交換時
対象商品:
38628475

価格その他問題ありませんが、ストックが切れるような事もなさそう。

2016-05-16
用途:
ヒューズ交換時に
対象商品:
38628484

値段も安く1つから購入でき必要な分だけ購入出来ますので今後も定期的に購入させて頂きます

2015-05-08
用途:
ドライブレコーダー用電源取り出し
対象商品:
38628432

わざわざカーショップへ行かなくても送料無料、そしてクーポン券の使用で大変お安く購入できました。
度々カー用品の購入でお世話になっています。
他の品物では取扱終了にて代替品となり、以前より値上がりしていたことが少し残念です。
カー用品だけではなく、他の品物についてもより一層、品揃えと低価格への挑戦に期待しています。
またリピしますのでよろしくお願いいたします。(多分カー用品が多いと思います・・・)

1人が参考にしています