F型 同軸コネクタ プラグのレビュー
2023-11-05
- 用途:
- テレビもしくはテレビアンテナの設置時
- 対象商品:
- 38641644
コンタクトピン付きのF型接栓を試してみたく、こちらの商品を購入しました。
芯線をそのまま中心コンタクト代わりに使用する一般的なタイプの接栓と比較するとコンタクトピンが細いおかげかスムーズに接続できるようになりました。
また、コンタクトピンに金メッキが施されているため接触不良が起こりにくく、信頼性も高いと思います。
通常の接栓より値は張りますが、信頼性を考えるとこちらのプラグを使った方が良い気がします。
2019-03-19
- 用途:
- アンテナ・共聴工事
- 対象商品:
- 38641617
最近は減りましたが、3C同軸はまだまだ使われています。 3C同軸ケーブル用のコンタクト付Fコネクタはなかなか入手できず困っていました。 仕方なく芯線を中心コンタクトにする簡易型Fコネクタを使っていましたが、今後はこれにします。 簡易型と違い、接続の確実性や継時変化の心配から解放されます。 3C用C15コネクタも入手難です。 こちらもお願いします。
1人が参考にしています