フックピック セットのレビュー
- 用途:
- エンジンオイルシールやOリングの取り外し時
- 対象商品:
- 38660684
ドライバーで抉るとキズが付いてしまうが、これだと固着したオイルシールが簡単に取れる。価格も安くて重宝している。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 38660684
フロントフォークのオイルシール脱着時に使用したが、一発で折れました。
値段相応です。
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 当方の趣味のトイガンメンテに。
- 対象商品:
- 38660684
当方の趣味のトイガンメンテに。マルイ製VSR-10のオーバーホール時ピストンリングの取り外し用に。年に数回しか使わないがやはり専用品は便利かも?
- 用途:
- ピンやシール類の取り外しに使用
- 対象商品:
- 38660684
4本セットなので、いろいろな物に使用できて便利です。なによりコストが安いのが魅力です。強度や耐久性は不安ですが、満足しています。
- 用途:
- ブレーキキャリパーOHに使用
- 対象商品:
- 38660684
キャリパーピストンのOリングを取り外すのに使用しました。
形状の違うピックが4本セットなので、自由度が高くかなり便利です。
発想次第で様々な場面で役に立つ工具なので、持っておいて損はないと思います
- 用途:
- シール、Oリング取り付け取り外し作業
- 対象商品:
- 38660684
数本セットで安価でお得な商品と思います。
ケースが長い間でも使用できるタイプがあるとさらに良いと思います。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 38660684
車を弄っていると、このような工具が欲しくなることがあったので購入しました。ブレードキャリパーのシール剥がしに早速使用しました。
- 用途:
- 自動車ノメンテナンス
- 対象商品:
- 38660684
4点セットで、とても安いのですが、大きさが小さかったのは残念でした。でも、内径4mm
程度のホースなら外せるかと思います。今回はホース以外の作業、センサーコネクターの分離や、奥に落ちたパーツの引き出し等に使わせてもらいました。そういう意味では役に立ったと思っています。
- 用途:
- バイクのメンテナンスなど
- 対象商品:
- 38660684
基本L形しか使わなくL一本しか持っていなかった。
最近ピックの先端が丸くなり何かと不便になったので、どうせかうなら、4本入で価格とグリップの大きさでこちらを選びました
Monotaroのロゴがなければ★5です
- 用途:
- レリーズシリンダーのOH
- 対象商品:
- 38660684
自動車のクラッチレリーズシリンダーのピストンOリングを外すのに使用しました。
ピストンパッキンの形状にあわせてピックを使い分け出来るので重宝します。
今後はブレーキOHの時に使いたいと思います。
- 用途:
- 器械のメンテナンス用
- 対象商品:
- 38660684
全く問題なく使えております。私の使い方だと消耗品なので安価なのは非常に助かります。
贅沢を言えば柄で先の形状の区別がつくようになるともっといいのですが・・・
そうすると値段も上がっちゃうのでしょうねえ