ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-Fのレビュー

平均満足度 4.33 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業
大同メタル工業
41 / 税込 45
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-22
用途:
ボルトを通す大穴の補修

回転部材をボルトで取り付ける板金加工でステップドリルを使って穴開けしたところ、ワンサイズ大きな穴になってしまい、部材の回転に偏心が生じていたので、ツバ付きスペーサーを探していました。偶然似た商品リストの中に良さそうなものがあったので2種類入手しました。遊びもほとんど無くなり、操作具合も良くなりました。同等サイズの金属製のものがあるとさらに良かったです。

2023-08-27
用途:
旧車の補修
対象商品:
38675786

もう入手困難な旧車の部品相当品をみつけておりました。 少し加工したらドンピシャで助かりました。

1人が参考にしています
イソベ電気商会 様2018-11-01
用途:
アクティのマニュアルミッションのシフト部のべアリングに

アクティのシフトリンケージのガタが大きくギアチェンジにたびに気になっていました、ばらした所ドライベアリングの摩耗が原因の一つのようで、サイズを図り注文しました、値段はホンダ純正の20分の1でした、交換後はシフトフールが適正にガタもなくなり、部品代160円で快適になりました。

2018-01-27
用途:
ガレージジャッキ整備
対象商品:
38676102

ガレージジャッキ整備のため購入しました。
樹脂のせいか内径が若干ゆるくてガタつきました。
もう少し精度の高い商品があればよかったです。

アトリエ ITO 様2016-07-14
用途:
ベアリング
対象商品:
38675743

ベアリングのブッシュに使用したが、一つだけベアリング径と違うのか削らないと入らなかったが、コストを抑えられたので満足している。

2017-04-27
用途:
工作時のセンター出しガイド
対象商品:
38675777

安価で手に入り安く、いろいろな使用方法ができるのでは。