サーモスタットのレビュー
- 用途:
- 劣化交換
劣化したと思い交換しました
真冬に水温が上がらず、サーモスタットが開きっぱなしになっているのかと思いの事です
88度で開く仕様なので、それまでの温度で冷えている証左
真夏より少し水温が上がる事がありますが、それこそサーモスタットが働いている事なんでしょうね
夏の40度~真冬の氷点下まで、確りと制御している部材と思いました
- 用途:
- 劣化交換
- 対象商品:
- 19814287
劣化したと思い交換しました
真冬に水温が上がらず、サーモスタットが開きっぱなしになっているのかと思いの事です
真夏より少し水温が上がる事がありますが、それこそサーモスタットが働いている事なんでしょうね
夏の40度~真冬の氷点下まで、確りと制御している部材と思いました
- 用途:
- スバルBPEアウトバックEZ30で使用中
ラジエターファンが廻る為頻繁に廻る為ラジエター上部ホースを触ると温かいが下部側ホースを触ると冷たい故障と判断し交換しました。
交換後水温安定問題解決しました。
- 用途:
- ABA-H53A パジェロミニ用
- 対象商品:
- 38740764
パッキンも必要です。サーモスタットP/K p302の使用となります。
異常はありませんでしたが、異常が出る前に交換をお勧めします。
- 用途:
- マツダ ロードスター GF-NB8C
- 対象商品:
- 58088782
ダイベル交換のついでに交換しました。
ミヤコ製を今回付けてみました。耐久性は分かりませんが経過観察したいと思います。ガスケットは付属してないので別に購入が必要です。
- 用途:
- BGZ11キューブのサーモスタット交換時に使用
一流メーカ品でもあり、取り付けや品質に問題なし。
次回も利用したい。
- 用途:
- 車の整備に
ホンダ ビートPP1に使用。純正品と形状違いますがハウジングにはぴったりと納まります。試運転では問題なく機能しました。
- 用途:
- 古いトヨタの車に使用
ゴムパッキンは付属していないので、忘れずに購入しましょう
- 用途:
- サーモスタット交換
セルボSRに使用、純正と同等の様なので問題ありませんでした。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 38740721
GJ77Aのバンディットに使用。スズキは車とバイクで共用していると伺い使用しました。問題なく使用できました。
- 用途:
- AK12の純正交換
まだ交換直後ですが、正常に作動しています。また、水のシール部がメタルタッチであり、従来の製品がゴムで劣化していたので、耐久性も期待できると考えています。
- 用途:
- TT2サンバーメンテ
- 対象商品:
- 38740791
純正品と迷いましたが信頼性のあるミヤコ製で安価なのでこちらを使用しました。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 38740737
社外品の代表の内の一社つですので安心して使用できます。とりあえず サーモスタットが開いた状態の故障ですので交換後は問題なく正常動作しました パッキン付なので余計な物を注文しなくて助かります
- 用途:
- メンテナンス
ラジエーター交換の際に、同時に交換しました。製品的には何度も使用して問題ありません。価格が上がったので値下げを希望します。
- 用途:
- ZRX1100のサーモスタット代替
- 対象商品:
- 58088773
サーモスタットの代替で、純正は82℃でこちらは76.5℃なので少し下がるので、冬場に水温下がり過ぎる事もないのでいいと思います。たぶんZRX400やZRX1200も同じやったような…値段は送料無料の3500円以上買えば安かったです。
- 用途:
- 自動車メンテ
- 対象商品:
- 38741342
トヨタプログレ用のメンテ品で購入。別途ゴムパッキンを購入する必要(16325-62010)が有りましたが、お手頃価格で助かります。