丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)のレビュー
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
【用途】ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など
2020-04-12
- 用途:
- 室外機の騒音対策
- 対象商品:
- 38743467
エコキュートの室外機(熱交換機)の深夜の騒音に耐えかねて色々探していたところこちらのメーカーのサイトを見つけ「防振計算ソフト」で支持点数4振動の周波数250ヘルツ重量60キロで検索したところこの商品にたどり着きました。KA-30-26H(45)ははっきりと柔らかいのが解ります。取り付けて深夜に触りに行くと見違えるように振動が消えました。素晴らしいです。
1人が参考にしています
2018-09-17
- 用途:
- ジムニートランスファーマウント
- 対象商品:
- 38743521
この価格でこのクオリティーはかなりいいです。
ただボルトが少し長いのが使いづらいので切って使用しました。
ボルトの長さも選べたらいいのになーということでやや満足です。
1人が参考にしています
2017-03-18
- 用途:
- Ja11ジムニー トランスファーマウント交換
- 対象商品:
- 38743512
硬度60と迷いましたが、45を購入。約10mmボルトカットし取り付けしましたがシャッキリ感が格段に向上。アイドリング時のMTシフトノブ振動も減少。コストパフォーマンスも高いと思います。
1人が参考にしています
2018-02-16
- 用途:
- 浄化槽ブロワポンプの防振
- 対象商品:
- 38743406
2台のブロワポンプを防振ゴムマットに載せて使っていましたが、振動が隣接する建物に伝わってしまっていました。
この防振ゴム4個+適当な板2枚を使って防振した所、建物側には全く振動が伝わらなくなりました。
1人が参考にしています
2017-03-01
- 用途:
- ダンプのエアクリーナーのダクトの固定
- 対象商品:
- 38743485
ダンプのエアクリーナーのダクトを固定していた金具の代わりに取り付け、取り付け前は走行時にビビり音がしていたが、取り付け後全くビビラなくなり、静かになった、
2015-03-23
- 用途:
- 電気機器の防振
- 対象商品:
- 38743424
本商品は、従来品に比べゴムが非常に柔らかく感じる(ゴム硬度が60から45になるとこれほど柔らかいのかと思うほど)、そのため細かな振動から機器を保護してくれるように思える。