半田ゴテセットのレビュー

平均満足度 4.29 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
半田ゴテセット HAKKO(白光)
HAKKO(白光)
   
はんだ修理をされる時に、ご要望の多かったハンダ吸い取り線をつけました。 余分なはんだが、吸い取れます。はんだをはずす・つけるがこのセットで!! はじめてハンダ付けされる方に、最適なセット。
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-05
用途:
基板ハンダ作業
対象商品:
38821657

職場用に購入しました。20wでは弱いと感じたので40wを購入しました。このぐらいが扱い易くて良いですね。

1人が参考にしています
2024-08-08
用途:
半田部の修理に
対象商品:
38821657

半田こてがずっと欲しかったのですが、いろいろ揃える必要があり高価なのであきらめていました。今回のセットは安価で良いです。無くなった消耗品だけ買い足します。

三栄メディカル香川サテライト 様2023-03-30
用途:
電気器具配線や小物のロウ付け
対象商品:
38821657

今まで所有しているコテは、100w,60w,30wで60wでは、熱過ぎでパターンが剥がれたりまた30wでは少し大きい端子などでは熱不足でしたので中間の40wが欲しかったので便利に利用しています。

2023-03-13
用途:
修理時、電子機器の配線溶接
対象商品:
38821641

先端が細く長くて溶接部分の場所に集中するのに使い易い。

2022-04-23
用途:
模型
対象商品:
38821641

とにかく安い、軽くて使いやすいですね!
耐久性はわかりませんが、また、スタンドは小さくて使いづらいです。

2人が参考にしています
株式会社 ミートサプライ 様2022-07-11
用途:
電気部品の半田付け
対象商品:
38821657

使用頻度が低いのでコスパとしては充分。コテを置く台は小さいため倒れるため
ないほうが良い。

2022-03-05
用途:
電装系のメンテナンス時
対象商品:
38821641

初めての半田ゴテでしたが、安くて便利。
頻繁に使用するものではないので、私にはこれで十分です。

1人が参考にしています
セルトプラスト ジャパン 様2022-05-05
用途:
オーディオの修理(基盤の配線)
対象商品:
38821641

オークションで購入したCDデッキに不具合があり、自分で修理してみようかと思い始めて半田ごてを使ってみようと購入しました。初心者にはこのセットは重宝します。

2022-02-14
用途:
電気
対象商品:
38821641

コテ台は軽すぎてコードに引っ張られ動くので別に買ったほうが良さそう。他は使いやすかったです。

株式会社シンリュー 様2021-09-11
用途:
配線の修理
対象商品:
38821657

初めてはんだを使った修理しました。
やりやすかったです。初心者にはよかったです。

2022-02-12
用途:
DIY
対象商品:
38821657

使おうとは思っているのですが、
忙しくてまだ使用していません。
とりあえず、使いやすそうには思えます。

2021-02-23
用途:
時計付きラジオの修理
対象商品:
38821657

時計付きラジオの内部配線のはんだ付け用に購入しました。狭いスペースでの作業でしたが、こて先が細く楽にはんだ付けができました。はんだ・はんだ吸い取り線・簡易こて台がセットになっていて非常に便利でした。思ったより簡単にはんだ付けができたので大変満足しています。40Wのセットを購入しましたが、こて先がけっこう高温だったので30Wでも十分かなと思いました。使い勝手も良くはんだ等もセットになっているのでお勧めの商品だと思います。

1人が参考にしています
2020-11-11
用途:
配線のはんだ付け
対象商品:
38821641

問題なく使えました。付属のハンダは20センチぐらい。使ったのは5ミリ以下なので十分でした。

内山煙草店 様2020-04-11
用途:
補修
対象商品:
38821641

はんだは初心者ですが、一通りのものが揃っていて、簡単に始めることが出来ました。

2020-05-05
用途:
普通に使えました。
対象商品:
38821657

はんだも懲り始めたらとまらなそう。
Mc4とシガーソケットを繋ぐのにつかいましたが
普通に出来ました

1人が参考にしています
2019-10-11
用途:
アンプの基盤の修理
対象商品:
38821657

中学校以来の使用で、やや不安もあったが、使用方法など動画を見ながらやってみた。軽くて持ちやすいのがとてもよかった。はんだなどもついていて入門用として最適だと思う。

2019-12-13
用途:
車の修理
対象商品:
38821641

温度が上がるまでに時間がかかります。久しぶりのハンダ付けですが、うまく出来ました。

ケイエスシステム 様2019-12-05
用途:
簡単な電気製品の補修
対象商品:
38821657

まったくの素人でした。
できるのかなと思っていましたが、シンプルな構造でコンセントを入れてしばらくすると先が熱せられ使用可能となりました。
半田を溶かし、接着部分につけました。
簡単に補修できました。

1人が参考にしています
2019-03-30
用途:
細かな所の作業に。
対象商品:
38821657

電子部品の細かな作業に使用しています。最近まで古い物を使用していましたので、快適に作業できます。

2020-06-08
用途:
故障したスイッチの交換取り付け
対象商品:
38821641

快適に作業が出来ました。作業後も問題なく使用できています。