- 用途:
- 車のアンテナ補修用
- 対象商品:
- 38904801
このアンテナプラグは同軸の被覆加工さえできれば工具を一切必要とせず、挟み込むだけの簡単構造。誰でも使えて簡単ではあるが信頼性に少々不安が残る。旧来のはんだ付けタイプも購入できるとありがたい。
- 用途:
- カーステ改造
- 対象商品:
- 38904801
交換して取り外したカーステレオを自宅で用いるために使用しました。
同軸ケーブルを剥く長さに試行錯誤しましたが、問題なく使えています。
- 用途:
- カーステ用ラジオアンテナ加工
- 対象商品:
- 38904801
漁業無線用のアンテナをカーステ用ラジオアンテナに加工するために使用。同軸ケーブルは5Cでした、スペーサーがあるので3Cでも大丈夫そうでした。簡単に接続できて音質も完璧。
- 用途:
- アンテナの補修
- 対象商品:
- 38904801
構造や使い方を理解するのには時間がかかりましたが、なかなかのアイデア商品でした。同軸用スリーブから網線をだして折り返す事でしっかりとアースが接続できました。芯線のネジどめは皆さんも書かれていますが、アースとショートするのではと思いましたが締め込むと沈んでいきしっかりと絶縁できます。但しこの商品は使用するケーブルを良く選んだ方が良いと思います。私的な考え方ですが、芯線が単線のケーブルは強度に不安が残ると思います。撚り線を選べば良いと思います。私はRG58Uを使いましたが、3D2Vでも良いと思います。新車装着のケーブルを流用すると少し心もとないのではと感じます。
- 用途:
- カーラジオDIY
- 対象商品:
- 38904801
芯線のねじ止めは手軽だが、折れる可能性を考えると芯線を折り返してねじ止めしたい。
だが今度はねじ頭がシールドと接触するようで、ちょっと対策を練らないとショートしそう。
手元にあった5Cで試しにやってみたところ、末端の金具をつけなければ使用は可能。
ねじ止めせず、芯線をうまいことピンに触るようにしたほうが使えるかも?
可能なら本来の加工方法も添付してもらえるとありがたい。
ご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 車のアンテナ線改造に
- 対象商品:
- 38904801
車のVICSの受信状態が弱いのでFMラジオアンテナを分岐し受信するよう改造した。 このときに使用 結果上場で非常に満足
- 用途:
- カーラジオ用アンテナ接続
- 対象商品:
- 38904801
芯線はねじ止めではんだ不要なので便利。シールド側は、付属の金具を入れて後端のキャップで締めこんでベース側と接触固定させる構造(だと思う)で、一応固定できたが、メーカーの推奨接続方法がわかる図でもつけてもらえると助かります。メーカーHPにも図はなかったので、業界では常識なのかな??
- 用途:
- 余ったカーオーディオ機器を自宅用に改造
- 対象商品:
- 38904801
この商品はカーショップ・ハードオフ・電子部品屋等々と物色しましたが置いてはありませんでしたが「ものたろう」が大当たりでした。
商品的・価格的・物流的にも全く課題も無く、発注日(土曜日)の翌日には到着し、約30分後にはカーオーディオでFM放送(BGM)が聞けました。電子パーツ屋が激減した地方では無くてはならない存在です。これからもお世話になります。
- 用途:
- キャンピングカーカムロード キーレス動作範囲拡大
- 対象商品:
- 38904801
店舗を探してもなかなかてに入れることができなかったためこちらで購入致しました。
単価が安いため 代引き手数料等でかなり高くつきました。
- 用途:
- カーアンテナ端末の銅線の補修に利用
- 対象商品:
- 38904801
半田付け作業しなくても良かったのは、手軽に補修作業できたのでよかったです。但し、すぐに何度もケーブルと外れてしまい、しっかり圧着しなければならない点が一苦労でした。1本補修できたケーブルは、現在、車のラジオアンテナケーブル直結で活用しています。
- 用途:
- アンテナジャックの交換。
- 対象商品:
- 38904801
スムーズに作業が出来て良い商品goodです。こんな商品が探せばあるのだと感心しました。
モノタロウ侮れがたし。此からもよろしくお願いします!
- 用途:
- カーラジオのメンテナンス
- 対象商品:
- 38904801
これは使えません。カーラジオの芯線は細く、ねじでしめるとラジオの芯線が簡単に折れてしまいます。半田付けタイプの方がいいと思いますが、それよりアンテナごと交換する方がより安全だし確実です。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- 車のラジオのアンテナコネクタの修理
- 対象商品:
- 38904801
これはダメでした。私の車のアンテナケーブルの芯線は細く、簡単に切れてしまいます。このコネクタは芯線を小ネジで挟み込む方式です。後部のふたがねじ込み式になっていて、完全にしめても少し動きます。アンテナプラグをラジオにつけ、車に装着する際にコネクタが動いて芯線が切れるのだと思います。はんだ式の方が良さそうです。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。