39017 半袖ツナギのレビュー

平均満足度 4.14 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
39017 半袖ツナギ 桑和
桑和
4,290 / 税込 4,719
T/C素材の続服(作業服)登場!脇メッシュ使用で作業時でも涼しさアップ。 シワになりにくく簡単なアイロンがけでOK。
59件中 41~59件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-14
用途:
自動車ガラス、フィルム業
対象商品:
39178465

動きやすく、股下もちょうどよいのですが、ウエスト周りが、ちょっと大きすぎます、
5Lが、あればよかったのですが、結果、日本人体型の人には良いのかと思います。

2016-06-23
用途:
自動車整備
対象商品:
39178352

値段のわりにクオリティーが高く大変満足しています。
170cmの私で、Lサイズでいい感じでした!

平川製作所 様2022-07-20
用途:
作業用
対象商品:
39178282

あつくなったので、秋から冬に着る予定
10月か6月ぐらいに着れる作業服をさがしてました。

2015-12-11
用途:
夏の作業時
対象商品:
39178431

173センチの身長だと少し大きめでした。耐久性もあり満足です。

2016-04-21
用途:
庭いじりとか?
対象商品:
39178395

全体的に大きくなるのかと大きいと思いながらも買いました。
肩幅、胴回りは大きくなりましたが肩から股にかけての丈があまり変わらないのですね。
着たらそうでもないですし、腰のギャザーで無理はない。
座高のある自分としてはもう少し縦方向が長いのが欲しい…。
生地はかなり薄くて脇などのメッシュ素材とで通気性が良く蒸れにくい。
大きいのもあるか…。
ファスナーは壊れそう…。
ポケットも深めで軍手が入るので落とす事はなく、位置も個数も丁度いい感じです。

深堀農園co.j 様2021-05-17
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
39178316

新品にもかかわらず、縫製が雑
内ポケット他、ほつれあり
縫いなおしして使用しました.

2019-09-04
用途:
整備作業
対象商品:
39178291

購入着用しての感想です。
作業中は涼しく快適なのですが、いざトイレなどで脱ぎたい時に
袖が無い為袖を掴んで脱げなく脱ぐに困り他者に脱ぐのを手伝って貰った
せっかく購入したが、一度しか着ていない・・・・

2014-08-08
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
39178246

ぴったりサイズを買ったのですが股下がきつく、多少猫背ですが使ってます。
それ以外は綺麗に縫われていて満足です。
次回は1サイズ上を買おうと思います。

2013-10-10
用途:
樹木の手入れ、その他作業に。
対象商品:
39178413

一般家庭の作業に着用します。 確りした縫製と作業性に配慮した製品で大満足です。 一寸ばかり~股上がきつく~ピッタリ過ぎ選択誤りで改めて[Lサイズ]を発注します。

上甲オート 様2016-07-22
用途:
修理作業・除草作業に使用
対象商品:
39178194

思った以上に生地が硬く感じました。夏用なのでゴワっと感が少ない方が良い。

2015-05-10
用途:
厨房の改装その他の際の作業着として。
対象商品:
39178431

これからの季節には薄手で、腋の下のメッシュ効果もあり暑さを感じませんでした。
今まで使用していたものが暑く感じてしまいます。

2015-07-04
用途:
ガラスコーティング
対象商品:
39178316

コメントで多くの方が「小さい」と指摘されているので、普段3Lを使用していますが4Lを注文しました。各サイズを確認するとほぼ普段の3Lと同じだし、1サイズアップしているので問題ないだろうと袖を通しましたが肩、胴丈が厳しく正直入りませんでした。JIS規定で規定されている適応身長が表記されていなかったので身長が適応であったかどうかは分かりません。ちなみに当方173cm程度。袖を通す前にサイズラベルを外したのですがその為交換返品は不可だということです。しかし、サイズ的に納得いかないので検査に出しています。結果どうなるかは分かりませんが、これから買われる方は他社商品よりも最低でも1サイズ以上大きいものを選ばれることをお勧めいたします。それとまずはラベルを外す前に着用しましょう。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
確認しましたところ、サイズ表記が「4L」であっても素材やメーカーによりサイズ感は異なるとのことです。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

2015-03-19
用途:
車弄り、塗装など
対象商品:
39178273

身長165cmですがMサイズだと少しきついです。ワンサイズ上をお勧めします。

2013-07-18
用途:
農作業
対象商品:
39178465

いつも買っていますサイズよりやや大きめ。 生地は薄く通気性は良さそう。価格はお買い得です。

2013-07-09
用途:
模型製作作業
対象商品:
39178273

やっと、体型にあったものに出会いました。・・と喜んでます。
あと2着購入致します。

大内メンテナンスサービス 様2013-09-29
用途:
屋外でのメンテナンス作業
対象商品:
39178352

以前、夏用として3着購入したが、もう一着増やした。もう少し風通しが良ければなおGood。安いし着やすいのでまた購入すると思います。お勧めです。

2013-06-21
用途:
整備士ですので毎日使いたいと思います。
対象商品:
39178203

汗がべとつかない感覚が非常にいいです、有難う御座いました。

Dog Beauty Distayle 様2016-06-15
用途:
買わない方が良いレベル
対象商品:
39178255

安いからと買ってみましたが、上半身と下半身の寸法がむちゃくちゃ。
身長175cmで、体重90kgと少し太り気味な体型なのと、2サイズくらい上の物を買うのが良いとレビューでありましたので、通常3Lが本来なら5Lですがそれが無いので、6Lを購入。
なんと、上半身がきつい。しかし、下半身がぶかぶか過ぎてもはや着て外に出ると恥ずかしいレベル。
いったいどんな規格品なのか疑います。
安物買いの銭失いでした。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2013-09-20
用途:
屋外のメンテナンス作業
対象商品:
39178352

とにかく薄地で作業しやすいツナギを探していました。1年前に2着ほど購入し、今回は1着追加で注文。しいて言えば補強で縫ってある糸の色を生地と同色にして欲しい。白色では目立ちますからね。チャコールグレーは汚れも目立ちにくいし、色的にはおすすめします。