タイヤレバーのレビュー

平均満足度 4.69 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤレバー BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)
2,398 / 税込 2,638
非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-24
用途:
自動車のタイヤ交換
対象商品:
39235016

短いタイプをバイク用で購入し使いやすかったので、自動車用に400mmの物を購入しました。充分強度があるので普通のタイヤなら何とか手動で交換できますが、Sタイヤの交換の時にはホイールのリムを支点にしてタイヤをめくる力でホイールにタイヤレバーの形で2本の深い傷が付きますので、モノタロウのスプーンタイプと、このバーコのタイヤレバーの組み合わせで使っています。タイヤをめくるのはスプーンタイプ、補助としてバーコって感じです。

2021-03-05
用途:
お客様のミニバイクのメンテナンス
対象商品:
39234991

ミニバイクのタイヤ交換用にコンパクトなタイヤレバーが欲しくて購入しました。

2020-03-30
用途:
スーパーカブのパンク修理
対象商品:
39234991

以前試しに買って使ってみて気に入ったので2本目を購入しました。
中型以上のバイクだと少々厳しいかもしれませんが、カブくらいのタイヤでしたらこれ(200mm)だけでも十分作業できます。
常時携行するので軽量コンパクトなのが気に入ってます。
重量は2~3グラムオーバーしてましたが、許容範囲でしょう。

株式会社倉敷通信サービス 様2018-11-24
用途:
タイヤ交換
対象商品:
39235025

トラクターのタイヤ交換で使用しました。
後輪タイヤをホイルから外すのには必需品となりました、管理機のタイヤ交換ではバールを使いましたが苦労しました。

1人が参考にしています
2018-04-05
用途:
オートバイタイヤ(190/55-17、120/70-17)の着脱
対象商品:
39235007

軽い、たわまないので外れてレバーが跳ねる心配が少ない(ドキドキしなくて済みます)
ただ、190にはこの長さでは太刀打ちできません。
40cmも購入したので、そちらが活躍。
でも、50cmも欲しい。
ブランド信仰と言う訳では無いですが、ドイツ製のバーコは良いです。
リムプロテクターは硬い丈夫なのにしましょう。(モーションプロの板みたいなのがおすすめです。普通のリム部分だけのモノだと最後の一息で傷がつきます)
やわらかタイプは小型用(鉄リム)です。
190に使うと、力を掛けると潰れてしまってリムに傷がつきます。
1本12万以上するホイルに自己責任で傷つけてしまいました。
(予備として数本あるので平気です。どうせ、パウダー塗装掛けますし)

3人が参考にしています
2018-07-05
用途:
タイヤ交換
対象商品:
39235016

高強度で先端形状も工夫されてます。でも、もっとロングサイズを買えば良かったです。

2017-03-20
用途:
トラクターのタイヤ交換
対象商品:
39235025

初めてタイヤ交換に挑戦でしたが バーコタイヤバーのおかげで 8-18と大きめでしたが簡単に出来ました 非常に感触がいいとおもいます。

2人が参考にしています
2017-03-04
用途:
オフロードバイク・タイヤ交換
対象商品:
39235007

先端の肉厚が厚いです、また曲がり具合が持ち手部分のストレート部分より出ていては、どの角度から入れても物理的にリムに傷が付くのではないでしょうか?

2人が参考にしています
2017-02-15
用途:
自動車タイヤのホイルからの取り外し及びハメ込み。
対象商品:
39235016

軽いわりに頑丈に出来ている。
ドイツ製なので信頼できる。

2016-05-02
用途:
足回り作業
対象商品:
39235007

プライバーより使いやすいかな・・・と思い購入。バーコで満足です。

2015-11-06
用途:
タイヤの装着
対象商品:
39235025

最初Monotaroブランドのタイヤレバーを使用していましたが、力を入れるとかなり たわむ ので、こちらを購入しました(商品説明をよく見たら「タイヤ取り外し以外の用途では使用しないでください」と書いてあった・・・)。
このタイヤレバーは鍛造品ということもあり、全くたわむことなく安心して使用できます。50R17のB社タイヤでも難なく填められました。
表面仕上げも綺麗です。良い買い物をしたと思います。

3人が参考にしています
Auto Salon Sato 様2015-10-28
用途:
タイヤ交換作業
対象商品:
39235025

丈夫 やはりブランド ですね

1人が参考にしています
2015-11-06
用途:
タイヤ交換
対象商品:
39235007

とても、使いやすいです

2015-11-06
用途:
タイヤ交換

とても使いやすい!

有限会社アップル 様2014-11-12
用途:
タイヤ交換作業その他こじる作業
対象商品:
39235016

長さがちょうど良く、力がかけやすい。肉厚が適度で剛性があり作業しやすい。

1人が参考にしています
坪山石油店 様2013-06-14
用途:
タイヤはめかえ時
対象商品:
39235025

思ったより軽量だが、しっかりした商品で使用しやすい。

2人が参考にしています