フィルターハウジングのレビュー

平均満足度 4.52 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フィルターハウジング 大阪魂
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。中身が見える透明タイプと、光が入らない白タイプの2種類があります。食品適合の材質を使用。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大和電気工事 様2019-04-16
用途:
雨水の浄化
対象商品:
40249185

フィルターカートリッジの取替が簡単で、選択して正解でした。

2019-03-30
用途:
軟水機の入り側フィルターに使用
対象商品:
40249203

お風呂用に軟水機を使用しているのですが、入り側にフィルターを追加しました。
形状、容量に関して満足しています。

流域調整室技術事務所 様2018-08-13
用途:
鹹水濾過
対象商品:
40249185

取説、接続方法や絞込バルブは助かったが、濾材を砂等にする場合のやり方は自分でひと工夫必要。こちらは透明パイプに下スリットでやってみた。空気抜き付きも注文してるがこちらも砂濾過で中はステンレスメッシュで試してみます

1人が参考にしています
有限会社 人吉スイコー 様2018-09-29
用途:
ポンプの排水口に使用
対象商品:
40249185

茸栽培施設で散水時ノズルの詰まり防止に設置している、フィルター交換時エヤーヌキが付いてれば良いと思う。

2018-11-06
用途:
浄水器のフィルターケース代替品
対象商品:
40249212

上水道のろ過に使用していますが、前回3個購入のうち、2個の底面円周部位に1年でクラックが入った為、再購入します。価格には満足していますが、強度を上げてほしい。

有限会社寒河江衛生管理センター 様2018-04-16
用途:
お客様向けの簡易の給水フィルターとして
対象商品:
40249185

簡単な給水フィルターを必要としている方には大変便利です。取付架台もセットされていると尚可なのですが...。

1人が参考にしています
2017-10-24
用途:
沢水のろ過
対象商品:
40249185

ケースはしっかりしている。フィルターをセットしケースの締め付けは手回しだけで十分水圧に耐えれる。メンテナンスを考えれば道具で締め付けるよりは良いかも。

1人が参考にしています
株式会社太きの子茶屋 様2017-05-23
用途:
飲料水の浄化
対象商品:
40249212

固くてパイプレンチで締めないとだめ、驚きました。
ホース、フィルターなど選ぶのが初心者にはむづかしいので、セットで提案してくれるとありがたい。
日本の浄水器業界は異常なので、この10・20インチの標準型を是非広めてください。

2017-08-07
用途:
浄水器取付け
対象商品:
40249185

井戸水のカナケ除去用 ウォーターボス(軟水器)の前処理に使いました
安くて良かったです

2017-06-15
用途:
シャワー浄水器
対象商品:
40249185

ハウジングを2個繋げて使いう時の取付け部品が欲しいです。

2017-02-11
用途:
水道水ろ過の作製用に使用。
対象商品:
40249185

家庭用の水道水ろ過で2棟式で作製しました、完成して使用していますがコーヒーが美味しくなり満足です。

1人が参考にしています
2017-04-10
用途:
RO膜を使った浄水プレフィルターとして
対象商品:
40249194

浄水器の前に接続して水道水中の塩素を取る働きを期待しました。所定の値が得られて大変満足です。

2016-08-05
用途:
浄水器の修理
対象商品:
40249203

前使っていた熱帯魚用の浄水フィルターは透明だったので、日に当たってコケが発生していたので、この透明じゃないのと交換しました。
今のところコケは発生していないようです。

山内 電工 様2016-03-30
用途:
井戸水の監視
対象商品:
40249185

フィルターの汚れ状態が見れますので とても良いですね。

明和化工株式会社 様2015-08-05
用途:
井戸水の一時的浄水
対象商品:
40249185

某メーカーの高級品を使用しておりますが、これで十分です。作りも、しっかりしております。高価なものをボロボロになるまで使うより、定期的に買換えたほうが良いですね。

2015-12-05
用途:
水道水浄水
対象商品:
40249185

他の方も入口、出口共NPTネジです。家では付属のコネクターを使用せずG12-R12コネクターを直接付けましたがPTネジが短いのでシールテープを多めに巻き根元まで締め込みました。できれば、ネジはPTにして欲しいです。

1人が参考にしています
シップスレインワールド株式会社 様2015-08-25
用途:
井戸水の浄水
対象商品:
40249185

10個購入のうち、ヘッド部分のシールにNPTとはってあるのが2個混ざっていました。アメリカのNPTネジ規格です。

MonotaROからの回答

製造ロットにより、シールを貼付している場合と貼付していない場合がございますが全てNPT規格でございます。
また、NPT規格ですが、PTネジで合いますので問題なくお使い頂けます。
何卒ご理解のほど、よろしくお願い致します。

山内 電工 様2016-05-10
用途:
井戸水の監視
対象商品:
40249185

フィルターの状態を見ることが出来ますので大変便利です。

2015-06-17
用途:
冷却機のフィルター
対象商品:
40249185

安いので不安でしたが、十分使えるレベル
問題なし

2015-02-04
用途:
水道
対象商品:
40249185

良いと思う。