高圧洗浄機のレビュー
- 用途:
- オフロードバイク、農機具の洗車で使用。
高圧洗浄機としては過去3台(他有名メーカー製)購入使用していましたが、他機種に比べ吐出圧力も問題なくコスパ良しと思います。出来れば吸入側を金属製にすれば良いのになぁと思います。本機のパーツリストが欲しいです。
- 用途:
- 洗浄機
いつも素早い対応ありがとうございます♪
水圧も強くて汚れも綺麗に落ちます、とっても使いやすい洗浄機です(*'▽')
- 用途:
- 自動車整備や洗車に・・・
思ったより静かで水圧も高く良かったです。
一般整備に必要充分。
付属品でほぼ全ての水道に繋がられます。
ノズルは2種は行っています。
従来の絞れば1点集中
緩めればワイドに・・・
もう一つは円周がグルグル回るスパイラルタイプ。
ノズルで円周の大きさをある程度調整できます。
使い始めで耐久性は不明ですが
この手のハンディタイプは連続使用に注意が必要です。
説明書をよく読み時間を守れば数年使えます。
残念な点は、グリップの硬さ・・・
もう少し柔らかくても良いかな?
でも普通の男性の握力では充分使えますが・・・
華奢な女性は辛いかもです。
- 用途:
- 製造工場
思ってた以上に、優れモノでした
高価な洗浄機は必要ないと感じました
自宅の物が壊れたら私は即買いです!
- 用途:
- 陸屋根とベランダの汚れ落とし 自動車整備(泥汚れの除去等)
2022年1月に購入
今までの使用頻度は年に2回程度(時間にすると3時間程度)
最近電源を入れるとモーター音が不規則となる。ブォーンブォーンとなり始めた(何もしていないにも関わらず)
この状態でノズルを引くと普通に使用できた。
もうあまり長くは無いようにも思います。
まだ完全に壊れた状態にはなっていないのでだましだまし使って行きます。
- 用途:
- 洗車
某メーカのものと比べても全く遜色なし。
力も強く使い勝手が良い。
組み立ても簡単ですぐ使える。
- 用途:
- 車の清掃
高圧洗浄機はケルヒャーなど3台もっているが、やすく買えてよかった
また水圧もかなりなもので、ケルヒャーにも劣らないくらいの水圧で
満足です。
- 用途:
- 外壁、ベランダ塗装作業
- 対象商品:
- 22923732
素晴らしいです。他製品の価格より相当安いので、どうかなという気持ちはありましたが、使用してみて大変満足です。延長コードも買ったので使い勝手が広がりました。欲を言えば15m、20mあれば更に良いと思います。既製品は使えないのでしょうかね。これを機会にさらにモノタロウファンになりました。非常にお買い得な商品でした。
- 用途:
- バイクの洗車と風呂の掃除
- 対象商品:
- 22923732
水圧もほどほどにあって風呂からの温水洗車にも役立ってます。水圧が強く風呂の塗装にはむいてないようですがカビ落としには充分です。
- 用途:
- 車の下回り洗車
- 対象商品:
- 22923732
前回購入したのが2019年。最近出力が弱くなってきましたので購入しました。以前安い洗車機は1年くらいしかもたなかったのですが、結構長くつかえました。コスパはとてもいいです。
- 用途:
- 機械の洗浄
値段のわりにパワーも強くかなりコスパいいと思います。
後はモーターの耐久性がどれだけあるかですね。
- 用途:
- 自家用車の洗浄 自宅の塀ゃ外壁・窓ガラスと網戸の洗浄
- 対象商品:
- 22923732
大変便利なのが 平らに噴き出すアタッチメントのノズル 網戸・車・壁などに重宝しています。延長ホースも 後日購入 ホース10mにして使い勝手が良い。ありがとうございます。
- 用途:
- 農林業機械・資材などの洗浄
- 対象商品:
- 22923732
既存の洗浄機が壊れたので買い替えです。
比べて半値以下の価格でしたが、過去の購入品をみてもモノタロウさんでハズレは無かったし、スペック上問題なさそうなので発注しました。
現物は期待通り、少々水量は少ない気がしますが実用上問題ない程度なのでコスパは最高です。
仕事で結構酷使するので耐久性が気になるところですが、御社が扱う商品は信頼できるので心強いです。
- 用途:
- 自動車洗車
- 対象商品:
- 22923732
やはり半年使うとパワーダウンと故障、水漏れなどが出ますが安いので
割り切って使っていますが、はっきり言ってトラブルが出るけど
それでも限界まで使えるので助かります
- 用途:
- 集合住宅の清掃
- 対象商品:
- 22923732
とても楽しく掃除ができています。あとはどのくらい使用し続けることができるか、、、、耐久性が分からないところでしょうか。
- 用途:
- オフバイクの洗車
機能は少し高価な他社製の物と遜色ない。ホースや部品の保管がし易いとなおよかった。