高圧洗浄機のレビュー
- 用途:
- 土汚れ
- 対象商品:
- 39306425
家庭用としては十分使えます。土汚れを落とすのに使ってますが、程よい強さで重宝しています。
あとは耐久性がどの程度あるのかが気になりますが、価格的に、ある程度割り切れるかなと思います。
高圧洗浄機の入門機として最適です。
- 用途:
- 建物周りの清掃
- 対象商品:
- 39306425
付属のランスでは、水が飛び散って使いにくかったのですが、
自己責任でR社のブラシを取り付けたところバッチリ適合し、一気に不満解消しました。
高圧ホースも短いので不満でしたが、こちらも10mの延長ホースをホームセンターで見つけたので、今度試そうと思います。
トータルでは安くなっているので満足です。
- 用途:
- 自動車の下廻りのオイル汚れ、グリースでの汚れなどなど。
- 対象商品:
- 39306425
高圧洗浄機 到着してどれくらいの圧力かなと思いすぐテストをしましたら、なかなか良い圧力でした。
自動車や家廻りの汚れ落としにも活用出来るようです。
- 用途:
- ガレージ清掃、洗車等
- 対象商品:
- 39306425
使用時他メーカー品と比べ結構モーター音がうるさい。高圧ホースと本体のねじ込みジョイント部分がすぐ錆びてしまいジョイントをねじ込むのが毎回大変だった。ガンと高圧ホース接続部分のシールらしき円形の黒いゴムが切れて水がボタボタ漏れて噴射出来ず使用不可。本体裏の水道ホース接続アダプター部分が本体より妙に出っ張っていて仮に本体が倒れてしまった時に折れてしまいそうで無理にホースを引っ張って本体が倒れないように気を使っていた。(延長ホースを購入し解消したが今度は10mは長すぎた)年に2回位しか使用しないので使用後は水抜き後キレイに清掃し保管していたのに5年目でもう見切りをつけ捨てました。
- 用途:
- 外壁 コンクリート ベランダや窓掃除時
- 対象商品:
- 22923732
備え付けのホースが短めでした。
また 付属のホースのネジ留めが 絞りが出来ないため 作業出来ず
別途 ホース自体とホースの絞め口工具を購入しました。
圧縮水力が 弱く 思うように汚れが落ちなかったのが とても残念です。
改善があれば 嬉しいかと 思います!
- 用途:
- 機械のメンテナンスなど
機能は優秀で問題ないし、安価でありがたいのですが、Oリングがすぐダメになり水漏れします。予備のOリングを用意されたほうがいいです。
- 用途:
- 洗車、外壁洗浄
- 対象商品:
- 39306425
音がうるさいのは仕方がないかも知れませんが同機能の物より安いので良いでしょう
ホースの長さは短いですが給水側を長くして使っています
- 用途:
- 車の洗車 泥落とし
- 対象商品:
- 22923732
洗車や泥落としに最適です、噴射ノズルも直噴射と霧状が使用可能
高圧ホウスの洗浄機取り付け部がプラスチック系で破損し易い樹脂系に改善して欲しい
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 22923732
洗浄ホースが短い、15m位のオプション設定が欲しい。
貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- オートバイの洗車
- 対象商品:
- 39306425
勢いは少し弱い気がしますが、バイクの洗車にはちょうど良いかもです。高圧のホースの延長があれば有り難いです。
- 用途:
- 自動車、オートバイの洗浄
- 対象商品:
- 39306425
この価格で性能は十分だと思います。噴射していない時はモーターが止まるタイプなので、噴射時、停止時の圧力変動がありますが、使用に問題ありません。価格以上の耐久性を期待します。高圧ホースは、長いほうではないので、自動車を洗浄するときは、本体を移動する必要があり、付属の給水ホースでは短いと思います。電源コードと給水ホースを同じ長さにすればよいと思います。(給水ホース5メートルを買い足して使用しています。)
- 用途:
- 自動車の清掃
- 対象商品:
- 22923732
組立時にバリでゆびに怪我をしました、ホースの取り付け部の耐久性が心配です(ちょっとした負荷で壊れそう)、ホースも短いです。
このたびは誠に申し訳ございませんでした。別途ご連絡させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。
- 用途:
- 外壁、車等色々なものを洗っています。
- 対象商品:
- 39306425
近所に2台買って上げました。近所で必要な人がいたら、また買ってあげたいと思います。
- 用途:
- 洗車、掃除
- 対象商品:
- 39306425
普通にしようする分には、十分な機能です。パワーフルですが安価ですのでコストパフォーマンスは高いと思います。ホースの長さがあと3mあればもっと使いやすいのですね
- 用途:
- 洗車
まだ、1時間位しか使ってませんが
壊れました。
本体から水が漏れておしまいです。
何が原因か分解したから返品交換んできませんよね。
大変申し訳ございません、ユーザー様にて分解してしまうと返品交換対象外となります。ご了承の程よろしくお願いいたします。
- 用途:
- 農機具の洗浄
- 対象商品:
- 39306425
思っていた以上に高圧で農機具の泥も結構おちました。どのくらい持つのか少し不安です。付属している水道ホースがもう少し長いと助かります。