ミニリレー 2極のレビュー

平均満足度 4.29 (99件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニリレー 2極 モノタロウ
モノタロウ
599 / 税込 659
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。 【用途】制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
99件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
グロックバウム 様2025-09-24
用途:
AC100Vのソレノイドの駆動用に使用してます
対象商品:
40143397

いままでMY2Nを使ってましたが、同様に使えます。
後は耐久性があれば問題ないかなと思います。
数年使ってみないとわかりませんが。

2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品の互換品ですが、安いわりに全く問題ありません。
これからも購入する予定です。

2025-04-18
用途:
機械への制御

表示灯がついているので操作状態が分かりいいと思います。そして1個1個包装されているので安心して使用できます。

2023-12-15
用途:
制御回路作成
対象商品:
40143397

オムロンのMY2Nと端子配列も含めて互換のミニチュアリレー。LEDの表示が明るく見やすい。接点容量等も同じだが、耐久性に関する公称データがアナウンスされてないのが不安。

2人が参考にしています
2023-11-27
用途:
制御盤製作に使用
対象商品:
40143397

MY2相当の構造を持ち、負荷やCRスナバなどの仕様に拘りが無ければ本品でリプレースできる。
ソケットも脱落防止クリップも共用可能。
何より、この価格で動作表示灯表重装備なのが良い。
諸元表示の視認性を向上させてほしい。

2人が参考にしています
佐藤 様2023-04-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
40143406

タッピングボール盤の制御が不調となり 大手メーカーの品番は納期未定となっており 困っていました
「モノタロウ」で本品を見つけ早速注文 2日後には受け取り早速交換し 正常に使用できてます 価格も約半額で大満足です

1人が参考にしています
ひまわりサービス 様2024-02-01
用途:
パトライトの取り付け
対象商品:
40143415

普通に使えました
耐久性及び信頼性は取り付けたばかりなので分かりません

2023-05-30
用途:
溶接工程自動溶接機
対象商品:
40143397

今の所トラブルはない。
ほぼ毎日稼働、平均3時間程度。

メンテJAPAN合同会社 様2023-01-15
用途:
機械の制御改造において
対象商品:
40143415

端子配列においてもオムロンのMYタイプと同様で、動作もあまり変わらず使用することが出来ました。

2人が参考にしています
有限会社STE 様2022-09-21
用途:
十分!
対象商品:
40143415

安くてビックリです。
今のところ全く問題なく使わせていただいております。

1人が参考にしています
治具工房ジェイクラフト 様2022-08-12
用途:
設備のメンテナンス作業
対象商品:
40143415

モノタロウブランドという事でどうかな?と思っていましたが、普通に使用できました。コストパフォーマンスも非常に高いので在庫として用意したいと思います。

2022-07-27
用途:
制御回路の実習ボードに使用
対象商品:
40143415

LED表示付きなので、実習時の動作確認に非常に役立っています。今のところ仕様面で問題点はありません。

丸善産業株式会社 様2022-10-15
用途:
制御盤用部品

問題無く動作しました
この価格でLED付きは有り難い
AC24Vタイプの販売予定はないのですか??

松本技研 様2022-05-09
用途:
試作装置に使用
対象商品:
40143415

試作装置の制御用に使用しています。1年保証が付いて、この価格は魅力的です。
耐久性については、現在継続確認中。

2022-03-26
用途:
低電流回路の開閉
対象商品:
40143406

低電流の開閉なら問題ありません。
価格的にも満足してます。
ソケットが、R3.5端子が入らない以外は不満なしです。

1人が参考にしています
2022-08-03
用途:
色々なスイッチの入り切りに使用
対象商品:
40143397

スマートコンセントによってON、OFFして色々な機器を操作しています。
ON時の消費電力を少なくして貰うと良いと思います。

2021-02-07
用途:
制御回路の試作
対象商品:
40143397

制御回路の試作に使用しました。とても値段が安いですが、全く問題なく使用できました。耐久性についてはまだわかりませんが良い買い物ができたと思います。

サンコーテクノ株式会社 様2020-08-05
用途:
修理業務
対象商品:
40143415

他の場所で購入するよりとても安く、動作も問題ありませんでした。コストを抑えたかったので都合上良かったです。

2020-05-16
用途:
防災工事
対象商品:
40143415

コスパ最強 また使いたいです。
見た目もよくて、性能も満足です。

2021-12-14
用途:
機械制御
対象商品:
40143406

モノタロウ製品で少し不安でしたがメーカー品と変わらずに使用できています。

1人が参考にしています