バイメタルホルソーJ型のレビュー
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
【用途】被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。
2024-04-26
- 用途:
- プラ板とアルミ板に穴あけ
- 対象商品:
- 39403752
このサイズ以下のを複数所有し使用しています。
アルミ板も解ける前に穴が開きました
エアコン取付に使いたくて65mmにしました
大西工房 様2022-08-19
- 用途:
- コンピューター機器等のボックスの穴あけ
- 対象商品:
- 39403585
今回は、t3㎜のMDF板にΦ44の穴を220か所あけました。途中、若干切れ味が落ちたような気もしますが、概ね良好に穴をあけられたと思います。
2021-02-28
- 用途:
- 木工
- 対象商品:
- 39403621
木と樹脂が重なった厚めの板に穴をあけるので、木工用だと耐久性に不安があり、超硬の物だと目詰まりがひどいので、間をとってこれを使っています。性能も間をとったところくらいだと思います。
株式会社ヤマセ 様2016-11-26
- 用途:
- 車両の穴あけ
- 対象商品:
- 39403664
小型トラックの荷台への穴あけに使っています。
他の商品より耐久性はあると思います。
断熱パネルの穴あけも貫通で使えるのが良いと思います。
2013-09-08
- 用途:
- プルボックスの穴あけ
- 対象商品:
- 39403567
インパクトで穴あけても折れることなく、綺麗にできます。
少々、厚い金属も開けるきましたので満足しています。
4人が参考にしています
2015-09-26
- 用途:
- 堅木の穴あけ作業
- 対象商品:
- 39403637
ウッドデッキ作成で使用しました。
使用方法に問題があったのかは分かりませんが、3cm厚の堅木(ウリン)に穴あけをしていたところ、1日で根元から折れてしまいました。穴あけは全部で12箇所あける予定が、11箇所あけた段階で折れたのでタイミングも悪く残念でした。
あと1箇所あけてからだったら満足だったんですが。
穴あけ作業の途中で抜くために逆回転させたら、歯の部分と根元の部分が外れたので、どうせなら根元の部分のみの交換が出来たら良かったです。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。